This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:输出电压仅为大约0.8V?

Guru**** 2510115 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407535/tps54620-vout-is-only-about-0-8v

器件型号:TPS54620

工具与软件:

我曾尝试使用 TPS54620为 FPGA 供电、但1.8V 输出仅为大约0.8V、COMP 引脚是锯齿波? 我曾经用它在 其他硼、Vin 是12V,它的工作很好。这次我把 Vin 改为使用5.2V。我怎么能解决这个问题?

这是原理图和 PCB

PH 引脚:

SS/TR 引脚:

COMP 引脚:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人知道如何修复它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    2024年9月2日是美国假期、团队成员将在本周晚些时候进行审核和评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该问题 已经解决、我更改了 L3、输出为1.8V。