请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54620 工具与软件:
我曾尝试使用 TPS54620为 FPGA 供电、但1.8V 输出仅为大约0.8V、COMP 引脚是锯齿波? 我曾经用它在 其他硼、Vin 是12V,它的工作很好。这次我把 Vin 改为使用5.2V。我怎么能解决这个问题?
这是原理图和 PCB


PH 引脚:

SS/TR 引脚:

COMP 引脚:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.