This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563257:负载瞬态响应

Guru**** 2510755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408243/tps563257-load-transient-response

器件型号:TPS563257

工具与软件:

您好!

  我们发现、在负载瞬态期间、峰值电压离正常目标值太远。 使用更大的输出电容器可能会有所帮助。

  我的问题是、在负载瞬态测试期间、我们应该关注什么测量? 峰值电压是否是我们唯一关心的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehui:

    我们应该注意 负载瞬态测试期间的电压过冲和下冲。 取决于电压变化是否会导致负载侧器件出现问题。 谢谢。  

    此致、

    Shipeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehui:

    我建议您不仅可以检查峰峰值电压、 如果您看到任何振铃、也请检查一下。 振铃是当输入或负载变化非常快时、在电压或电流信号中看到的不必要振荡。 如果控制器不能正确地校正输出、可能会发生过冲和/或下冲、直到根据系统的阻尼因子对其进行阻尼。 在极端的情况下、系统变得不稳定、输出在增益= 1且相位裕度为0°的频率下无限振荡。 在具有正相位裕度的电路中、振荡会衰减、并且在数量上受到限制。

    简化 稳定性 检查(修订版 B)

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

      谢谢! 我明白这一点。 我可以使用波特图来检查稳定性。 为清楚起见、在时域中、我们仅检查 峰值? 其他测量呢、例如返回到 targetTM 输出需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehui:

     必须检查任何振铃或振荡、以确保稳定性(当然、波特图是显示环路稳定性性能的另一种方法)。 其他需要检查包括 Vp-p 和恢复时间。 这两个规格与您的负载要求有关。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lucia、

       如何 评估 恢复时间? 如果时间很长但 Vpp 在所需范围内、是否会出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehui:

    如果您发现恢复时间非常长、通常表示系统可能不稳定。 有关几乎不稳定的波形、请参阅以下波形:

    还可以将其与临界阻尼系统进行比较、如下所示:  

    在本例中、稳压器是稳定的。 由于它接近临界阻尼、反馈环路响应是良好的。

    TPS563257是 DCAP3控制模式、可实现极快的负载瞬态性能以及较短的恢复时间。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚