工具与软件:
您好!
我们发现、在负载瞬态期间、峰值电压离正常目标值太远。 使用更大的输出电容器可能会有所帮助。
我的问题是、在负载瞬态测试期间、我们应该关注什么测量? 峰值电压是否是我们唯一关心的问题?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Zehui:
我建议您不仅可以检查峰峰值电压、 如果您看到任何振铃、也请检查一下。 振铃是当输入或负载变化非常快时、在电压或电流信号中看到的不必要振荡。 如果控制器不能正确地校正输出、可能会发生过冲和/或下冲、直到根据系统的阻尼因子对其进行阻尼。 在极端的情况下、系统变得不稳定、输出在增益= 1且相位裕度为0°的频率下无限振荡。 在具有正相位裕度的电路中、振荡会衰减、并且在数量上受到限制。
BRS
卢西亚