This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:使用 LM5116MH 设计的+24V 至-15V 电路无法启动、VCC 的工作电压无法正常输出5V 电压、仅输出1.8V 电压、OUT 的输出(-15V)为0.56V。 我想问一下外围电路的设置是否有问题

Guru**** 2771105 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116, CSD18563Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406410/lm5116-the-24v-to--15v-circuit-designed-with-lm5116mh-cannot-be-started-the-working-voltage-of-vcc-cannot-output-5v-normally-only-1-8v-and-the-output-of-out--15v-is-0-56v-may-i-ask-if-there-is-any-problem-with-the-setting-of-

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件: CSD18563Q5A

工具与软件:

使用 TI 仿真设计工具获得的+24V 至-15V 参考电路如下所示

webench.ti.com/.../154
采用 LM5116MH 设计的+24V 至-15V 电路无法启动、VCC 的工作电压无法正常输出5V 电压(仅为1.8V)、OUT 的输出电压(-15V)为0.56V。 我想问一下外围电路的设置是否有问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    输入电容器应通过 FET、即从 VIN 到-FET VOUT。

    请计算 Fsw = 300kHz 时的栅极驱动电流、这对应于每个 Qg 的 Fsw*Fsw。 然后增加控制器工作静态电流、并确保总电流不超过 VCC 电流限制。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看芯片手册可知、LM5116的限流电流是26mA、这个电流应该足够驱动 MOS 管。

    MOS 管的:如下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、任健:

    如果计算得出的 Qg x fsw 低于最小栅极驱动电流、则您应该可以接受。   Qg 是总栅极电荷、fsw 是选择的开关频率。

     希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 Vgs = 7.4V 时 Qg = 35nC、因此 IVCC = 2 x 35nC x 300kHz = 21mA。 添加5mA 静态电流、我们如何获取...26mA、这是 VCC 电流限制典型值(15mA 是最小规格)。

    此处无需150V FET、尤其是由于在300kHz 时 Qrr = 263nC 的电流过高(功率损耗= 39V x 263nC x 300kHz = 3W)。 使用具有较低 Qg 和 Qrr 值的60V 或80V FET、例如 CSD18563Q5A。

    ——

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它已被您推荐的 MOS 管型号所取代。 该测试仍然存在相同的异常现象、VCC 仅为2.0V、无法正常工作。 是否有任何其他可能的初始建议、或推荐可正常工作的特定电路图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试用较低的 Qg 值替换 MOS 管。 VCC 是否需要单独使用外部电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、任健  

    当 VCC =~1.8V 时、高侧和低侧开关都在开关?  

    如果需要、请检查开关频率  

    如果否、请测量 V (VIN-AGND)、V (EN-AGND)、V (UVLO、AGND)、 和 V (VCC AGND)一起使用示波器。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭此主题、因为我有一段时间没有从您那里听到过。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随时打开新主题。 谢谢
    - EL