主题中讨论的其他器件: CSD18563Q5A
工具与软件:
使用 TI 仿真设计工具获得的+24V 至-15V 参考电路如下所示

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
使用 TI 仿真设计工具获得的+24V 至-15V 参考电路如下所示
由于 Vgs = 7.4V 时 Qg = 35nC、因此 IVCC = 2 x 35nC x 300kHz = 21mA。 添加5mA 静态电流、我们如何获取...26mA、这是 VCC 电流限制典型值(15mA 是最小规格)。
此处无需150V FET、尤其是由于在300kHz 时 Qrr = 263nC 的电流过高(功率损耗= 39V x 263nC x 300kHz = 3W)。 使用具有较低 Qg 和 Qrr 值的60V 或80V FET、例如 CSD18563Q5A。
——
TIM