This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:电感器电流问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28070, UCC28070EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418352/ucc28070a-inductor-current-problem

器件型号:UCC28070A
主题中讨论的其他器件:UCC28070UCC28070EVM、UCC28180

工具与软件:

嗨、团队:

我正在做一个升压 PFC 转换器,输入电压是90-200V 交流,输出电压是300V ,输出功率是100W。 开关频率为300kHz。

这是我的电感器电流  。

电感为320uH、我的组件值是通过 TI 提供的 Excel 设置的。

我想知道如何解决这个问题。

非常感谢!

此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享您的 UCC28070设计 Excel 计算器、原理图和更多波形? 很难仅通过电感值和电感器电流提供支持。 另外、您要尝试解决的确切问题是什么?

    您是否还能提供电感器电流的测试参数。 在 UCC28070EVM 用户指南中您可以看到、即使是不同的输入交流电压也会导致不同的电感器电流波形。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是我的 原理图。 我只使用一个相位、因此它不是交错 PFC 转换器。  e2e.ti.com/.../4604._D89A388FFA51FB96D358_UCC28070-Design-Tool-_5F00_RevA.xlsAnd这是 Excel。

     我可以为您提供哪种波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否存在在单相 PFC 中使用 UCC28070的原因? UCC28070专为交错 CCM PFC 而设计。 我们有一个专用的单相 CCM PFC 控制器:UCC28180 (https://www.ti.com/product/UCC28180)。  

    感谢您提供 Excel 计算器和原理图。 您是否还能共享栅极驱动和开关节点等波形?

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、您可以说明一下原始波形的 Vin 情况吗? 是200V Vac 还是90Vac?