主题中讨论的其他器件:UCC28070、 UCC28070EVM、UCC28180
工具与软件:
嗨、团队:
我正在做一个升压 PFC 转换器,输入电压是90-200V 交流,输出电压是300V ,输出功率是100W。 开关频率为300kHz。
这是我的电感器电流
。
电感为320uH、我的组件值是通过 TI 提供的 Excel 设置的。
我想知道如何解决这个问题。
非常感谢!
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我正在做一个升压 PFC 转换器,输入电压是90-200V 交流,输出电压是300V ,输出功率是100W。 开关频率为300kHz。
这是我的电感器电流
。
电感为320uH、我的组件值是通过 TI 提供的 Excel 设置的。
我想知道如何解决这个问题。
非常感谢!
此致。
这是我的 原理图。 我只使用一个相位、因此它不是交错 PFC 转换器。 e2e.ti.com/.../4604._D89A388FFA51FB96D358_UCC28070-Design-Tool-_5F00_RevA.xlsAnd这是 Excel。
我可以为您提供哪种波形?
您好!
是否存在在单相 PFC 中使用 UCC28070的原因? UCC28070专为交错 CCM PFC 而设计。 我们有一个专用的单相 CCM PFC 控制器:UCC28180 (https://www.ti.com/product/UCC28180)。
感谢您提供 Excel 计算器和原理图。 您是否还能共享栅极驱动和开关节点等波形?
此致、
Jonathan Wong