Thread 中讨论的其他器件:BQ34Z100EVM、 BQSTUDIO
工具与软件:
下午好!
我从 BQ34Z100EVM 开始、然后按照 EVM 原理图进行了细微定制、以此为13节48V 锂离子电池制作定制的 PCB。
在 EVM 上、我能够获得电池的适当电压读数、设置电池数量、VOLTSEL 并执行电压校准。
但是、在定制电路板上、我看到 BQStudio 在执行我认为相同的步骤后始终返回读数65535。 我看到 EVM 将此器件列为 BQ34100PW-G1。 这与 R2是否有根本不同、或者需要在 BQStudio 中执行不同的操作、或者这是否可能是原理图问题?
我测得 BAT 引脚上的电压约为0.7V。我当前正在调整电阻分压器、使其更接近规定的900mV、并将返回报告。 我已将原理图附在下方以供审阅。

谢谢!
克里斯