This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:BQStudio 读取的电压为65535

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418623/bq34z100-r2-bqstudio-reading-voltage-as-65535

器件型号:BQ34Z100-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ34Z100EVMBQSTUDIO

工具与软件:

下午好!

我从 BQ34Z100EVM 开始、然后按照 EVM 原理图进行了细微定制、以此为13节48V 锂离子电池制作定制的 PCB。  

在 EVM 上、我能够获得电池的适当电压读数、设置电池数量、VOLTSEL 并执行电压校准。

但是、在定制电路板上、我看到 BQStudio 在执行我认为相同的步骤后始终返回读数65535。 我看到 EVM 将此器件列为 BQ34100PW-G1。 这与 R2是否有根本不同、或者需要在 BQStudio 中执行不同的操作、或者这是否可能是原理图问题?

我测得 BAT 引脚上的电压约为0.7V。我当前正在调整电阻分压器、使其更接近规定的900mV、并将返回报告。 我已将原理图附在下方以供审阅。

谢谢!

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kris:

    您是否正确配置了分压器?

    您能否分享您的校准步骤?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diego,

    当然。 我按照 EVM 用户指南中的校准步骤进行了操作。 即:

    -将串联电池节数设置为13

    -将 VOLTSEL 设置为1

    -测量和校准电压

    -校准板偏移和0电流水平

    -校准温度

    -重置设备

    配置电阻分压器意味着什么? 它在原理图中看起来是否正确? 我昨天对其进行了调节、引脚上的电压略低于900mV、但 BQStudio 中的读数仍为65535。

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、请尝试一下。

    将串联电芯配置为1。

    将 VOLTSEL 配置为外部。

    将分压器参数配置为正确的比率。 (有关更多信息、请查看 TRM)

    使用 bqstudio 校准监测计

    此时、电量监测计应报告正确的电压。

    将串联电池节数更改为正确的数量。

    将您在分压器参数中输入的数字除以串联电池节数。

    然后、电量计应再次正确报告电压。

    如果这可行、请告诉我、或者您有任何问题。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    您可以帮助设置分压器参数吗? 我正在搜索 TRM、但我看不到有关如何设置此值的具体信息。 我看到:

    校准数据104 14 U2分压器0 65535 5000mV

    作为潜在的寄存器、但我找不到有关如何配置它的任何信息。 如果您可以指向具体部分或提供一个很好的示例、 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这句话使它看起来应该自动发生?

    '实际增益函数由校准过程确定、生成的电压校准因子存储在数据闪存位置 Voltage Divider 中。'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请手动设置分压器。 默认分压器值5000表示5000mV:1000mV 的比率、请将其配置为所用的分压器比率。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    与我一起探讨这个问题。 在 BQ Battery Studio 中、执行校准后、我在分压器存储器位置看到61246mV 的值。

    我的最大电池电压是54.4V。

    我的电阻分压器是一个1M 和16.5K 电阻、当电池电压为54.4V 时、将在引脚上施加0.883V 电压

    我可以使用什么值或公式来确定应在闪存中设置哪个分压器?

    谢谢!

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们目前正在对此进行调查、我们很快会回复您。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 同时、您能告诉我它对 SOC 跟踪有什么影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kris:

    Impedance Track 需要准确的电压读数才能准确跟踪电池的 SOC。 如果电压读数错误、这将极大地影响 SOC 读数。

    对于1M 至16.5K、分压器参数值应为  61606。

    在该 e2e 中、我将更深入地介绍计算。

    (+) BQ34Z100-R2:电压和温度校准问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、感谢您提供这些信息。 我直接在寄存器中更新了它、我仍获得65,535的电压。

    DMM 让我的电池电压为41.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、感谢您提供这些信息。 我直接在寄存器中更新了它、我仍获得65,535的电压。

    DMM 让我的电池电压为41.5V

    编辑: 在配置外部分压器之前应用48V 电池是否会损坏器件? 我们曾遇到过一些这样的故障。 我可以解释它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    未翻转 VOLTSEL 位不会损坏器件、BAT 引脚上的电压将超过1V。

    如果您能够按照相同的流程校准某些设备、但不能校准其他设备、则可能会损坏这些设备。

    您正在使用 BQstudio 读取电压、对吗?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我将使用 BQ Studio 来设置和读取这些值。 我在定制板上没有看到任何具有正确电压读数的电路板。 EVM 显示了正确的电压、但电阻分压器为900K 和16.5K、因此校准不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deigo、您好!

    您是否能够查看本主题之前发布的原理图以确保这不是原理图错误? 在这个阶段、我必须考虑寻找一个新的解决方案。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我检查了原理图、没有看到任何明显的错误(不确定电容器与16.5K 并联的目的是以意外的方式影响 BAT 电压?)、施加一定电压时 BAT 引脚上的电压是多少(请指定施加的电压和 BAT 电压)。  

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    请参阅输入电压和连接的 BAT 引脚的波形。 请注意、这使用 VEN 来循环电阻分压器、就像在 EVM 中那样。 这里还具有您指出从板上移除的电容器。

    奇怪的是、BQ Studio 中的电压几乎是正确的、分压器值约为4800。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    请参阅输入电压和连接的 BAT 引脚的波形。 请注意、这使用 VEN 来循环电阻分压器、就像在 EVM 中那样。 这里还具有您指出从板上移除的电容器。

    奇怪的是、BQ Studio 中的电压几乎是正确的、分压器值约为4800。 这是否以某种方式考虑了串联电池节数? 将您提供的61606数字除以13 (串联电池数)、结果为4738。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diego,

    我 在您的一篇博文中漏掉了对分压器进行编程之前对串联电池节数进行分频的相关内容。 在获取61606计算值并除以13来将分压器编程为4738后、这里就是。 感谢大家的帮助。

    为什么我不需要对 EVM 执行此操作? 我强烈建议向 EVM 用户指南和技术文档中添加一些计算示例和串联电池节数。 我在任何地方都找不到该信息。

    谢谢!

    克里斯