This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:反向驱动电压保护

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415002/tps25983-backdrive-voltage-prevention

器件型号:TPS25983

工具与软件:

我们有一个设计 在电源多路复用应用中使用 TPS25983、从两个电源的两个12V 输入中选择其中一个为公共总线供电。 两款  TPS25983均 设计有反向电流阻断功能。 只要两个12V 电源都存在、此设置就可以使用。但是、在只存在一个输入电源的情况下、我们会看到普通输出轨会穿过 MOSFET 并充当未供电输入。  

添加电阻器来下拉栅极可使电子保险丝无法始终导通-是否有办法防止输出轨反馈并最终导通未上电的输入电子保险丝?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    我会在下周一周之前给您回复。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arush 您好、感谢您的观看-这有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    我对延迟反应表示歉意。 很多的实验室测试正在进行,然后我上星期是 ooo。  

    在这里、BFET 是器件的栅极、当器件关断时、它应该被驱动为低电平、这将关断 BFET、体二极管将阻止反向电流。 我们应该不会看到任何反向电流流动。  

    您看到的电流是多少? 有没有探测 dVdT 引脚的波形?

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    不用担心、感谢您再次观看此视频。 我在反相配置中添加了四个 MOSFET (每个 V12输入两个)、以便在输入电压不存在且似乎会限制反向驱动时将反向电流阻断 MOSFET 的栅极保持在低电平。 您会建议采用这种方法吗?

    我没有直接探测 dVdT 引脚、但 在 V12_MAIN 上以负载探测栅极:

    以下是施加负载时反向驱动的 V12_main 的放电情况:

    我还注意到、反向驱动电压随温度升高而增加、最终导致当反向驱动电压达到未上电电子保险丝的 UVLO 时电源轨压降、因为它会尝试优先处理 V12_MAIN 输入:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在反相配置中添加了四个 MOSFET (每个 V12输入两个)、以便在输入电压不存在并且似乎限制反向驱动时将反向电流阻断 MOSFET 的栅极保持在低电平。 您是否会建议采用这种方法?

    这应该没有问题。 通过使用额外的 FET、您可以在外部保持栅极低电平、并强制 BFET 关断并阻断反向电流。

    [报价 userid="619501" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415002/tps25983-backdrive-voltage-prevention/5448468 #5448468"]

    我还注意到、反向驱动电压随温度升高而增加、最终导致当反向驱动电压达到未上电电子保险丝的 UVLO 时电源轨压降、因为它会尝试优先处理 V12_MAIN 输入:

    [报价]

    即使在添加上述 FET 后、您是否看到过这种情况?

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    添加上述 FET 后是否仍能看到此问题?

    不完全相同-我仍然看到85°C 时的反向驱动为~400mV、25°C 时为~200mV。