工具与软件:
你(们)好
我使用 webench (webench.ti.com/.../SDP.cgi)设计了一个升压转换器、使用 TPS61288。 电压范围为9-13V 至15V、最大电流为4A。 通常、器件使用的电流要小得多(500mA)。
我已经在 PCB 上构建了电路、但由于输出端存在非常大的纹波、因此电路似乎存在一些主要问题。 目前它仅为 LED 和一些基本 IC 供电、因此功耗不太高。 您可以看到、输出端的纹波略低于1伏。 升压转换器似乎也以极低的频率(6.4kHz)运行。
任何关于从哪里开始寻找和修复它的建议都将非常感谢!
输出波形

SW 波形