This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:在小负载下输出时出现大量"纹波&quot

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419286/tps61288-massive-ripple-on-output-under-small-load

器件型号:TPS61288

工具与软件:

你(们)好

我使用 webench (webench.ti.com/.../SDP.cgi)设计了一个升压转换器、使用 TPS61288。 电压范围为9-13V 至15V、最大电流为4A。 通常、器件使用的电流要小得多(500mA)。

我已经在 PCB 上构建了电路、但由于输出端存在非常大的纹波、因此电路似乎存在一些主要问题。 目前它仅为 LED 和一些基本 IC 供电、因此功耗不太高。 您可以看到、输出端的纹波略低于1伏。 升压转换器似乎也以极低的频率(6.4kHz)运行。

任何关于从哪里开始寻找和修复它的建议都将非常感谢!

输出波形

SW 波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    您能否提供用于检查的原理图和布局?

    另外、对于实际测试、输入电压、输出电压(15V)和输出电流是多少?  

    如果您断开 Vout 中的所有负载、该器件能否正常工作?

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨蕾

    请查看随附的原理图和电路板屏幕截图。 对于该测试、Vin 为12V、Vout 为15.53V、Iout 约为20mA。 遗憾的是、我目前没有从升压转换器断开所有负载的选项、但如果这绝对必要、我或许可以破解一些

    谢谢!

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    我们的工程师目前不在办公室、请预计在下周 星期三之前回复。 感谢您的耐心。

    此致

    Yezi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    很抱歉回复太晚了。

    您似乎拥有非常低的穿越频率、而输出则经过缓慢调节。

    您是否能够尝试移除 C12并将 C15更改为1nF?

    正在等待您的回复。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fergus:

    我今天试图做出这些改变,但它们似乎没有什么效果。 频率和电压纹波保持相似。 不过、该波形似乎在短暂的上升时间后缓慢下降。 不幸的是、我无法抓取屏幕截图。 直流电压在大约15V 时仍然正确。

    还有其他想法吗?

    非常感谢、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    SW 切换时电压是否上升? 而产生压降呢?

    我将在 EVM 上设置测试、并为您进行相同的测试。

    请稍候。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fergus:

    我已附上示波器的屏幕截图。 通道1 (黄色)是输出、通道2 (蓝色)是 SW。

    您是否可以复制它。

    谢谢!

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    输出电容太小、以至于一个电感器能量脉冲导致电压上升。

    方程为1/2*4.7uH*(1.3)^2=1/2*Cout*(Vhigh^ΔU 2-Vlow^2)=Cout*Uavg*=Cout*15*0.984

    可以估算出 Cout 仅为0.27 μ F。

    请仔细检查 输出电容器是否具有足够的额定电压和电容。

    直流偏置效应:高电容陶瓷电容器具有直流偏置效应、会对最终的有效电容产生很大影响。 因此、必须仔细选择正确的电容器值。 额定电容器值和有效电容之间的差异是由封装尺寸和额定电压以及材料引起的。 采用10 μF 且额定电压为10V 的0805电容器在输出电压为5V 时的有效电容可能低于5 μF

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fergus:

    这是一个非常好的问题。 我只是回顾我们的文档、似乎电路板是使用额定电压为35V 的电容器构建的。 您是否认为这些电容器的降额幅度足以导致问题? 我将尝试一下我可以做什么、看看我是否可以使用一些额外的电容使它的行为。

    谢谢!

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    输出纹波的计算公式如下:

    当您展示纹波是由一个开关时间引起的这张图时、  

    输出电容可能太小。

    通常、额定电压  为35V 的电容器在15V 偏置时的降额将要小得多(可能为-20%)、这对于设计而言已经足够了。

    此致、

    Fergus