工具与软件:
大家好!
我是一名工程专业学生、最近使用 BQ7791502 IC 基于 BQ77915 EVM 设计了我的第一款4S BMS PCB。 在以与 EVM 类似的方式测试 PCB 时(通过将电源连接到电池端子并使用10K 电阻器作为负载)、我遇到了一个问题、即使电芯电压检测输入(VC1-5)显示约为4.0V (高于2.9V 的欠压阈值)、DSG FET 也会持续关闭。 此外、我注意到、 即使在我开通电源电压使得电池电压上升到高于过压阈值时、CHG FET 也不会关闭。
我不确定是什么原因导致了这些问题、希望获得任何指导或故障排除步骤来帮助诊断我的 PCB 可能出现了什么问题。 我已经把我的示意图附在这个问题上,我愿意附在我的 . PcbDoc 文件(如果它可以提供帮助)。 (这也是我在这个网站上的第一个主题、因此、对于未来问题的任何建议都将非常感谢!)