This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:DSG FET 始终关断

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414091/bq77915-dsg-fet-always-off

器件型号:BQ77915

工具与软件:

大家好!  

我是一名工程专业学生、最近使用 BQ7791502 IC 基于 BQ77915 EVM 设计了我的第一款4S BMS PCB。 在以与 EVM 类似的方式测试 PCB 时(通过将电源连接到电池端子并使用10K 电阻器作为负载)、我遇到了一个问题、即使电芯电压检测输入(VC1-5)显示约为4.0V (高于2.9V 的欠压阈值)、DSG FET 也会持续关闭。 此外、我注意到、  即使在我开通电源电压使得电池电压上升到高于过压阈值时、CHG FET 也不会关闭。

我不确定是什么原因导致了这些问题、希望获得任何指导或故障排除步骤来帮助诊断我的 PCB 可能出现了什么问题。 我已经把我的示意图附在这个问题上,我愿意附在我的 . PcbDoc 文件(如果它可以提供帮助)。 (这也是我在这个网站上的第一个主题、因此、对于未来问题的任何建议都将非常感谢!)  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    您是否在器件引脚上测量了电池电压? 我不太确定电池上的 LED、它们可能会影响精度。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:  

    感谢回答、我测量了电池连接器的电压(例如连接器 J1的探测1和2)以及电容器 C3-C6与电池并联时的电压。 将直流电源设置为14V 和1A、每个电池的电压将为~3.5V、这是我在探测连接器时观察到的情况。 我附上了测试设置的图片。 EVM 原理图中还包含 LED、这些 LED 应指示正在进行电池平衡。  

    我担心这可能是布局问题、但我不确定应该检查什么。  

    此致!  

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix、您好!

    明天会有另一位工程师与您联系、讨论您的问题。 感谢您的耐心。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:  

    如果团队还需要其他任何信息来帮助解决我的问题、请告诉我。  

    谢谢!  

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    是否连接了负载? PACK-处的电压是多少?

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:  

    我目前正在使用连接到 PACK+和 PACK-的10K 电阻器负载进行测试。 我附上了一个视频、以便更好地展示我看到的内容。 测量 PACK+和 PACK-之间的电压时、我首先看到大约电源电压几秒钟(本例中为~14V)、但 输出电压下降到120mV、此时我假设 DSG FET 关闭。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/IMG_5F00_0736.mov

    谢谢!  

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    如果在未连接负载的情况下为器件加电、是否会发生此行为?

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:  

    在没有任何负载的情况下为器件上电时、我会观察到输出电压下降、但幅度不如连接负载时。 在未连接负载的情况下探测 PACK+和 PACK-测试点时、我观察到~12V。  

    此致!  

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    是否在未连接负载的情况下 FET 都导通? 理想情况下、当 FET 都导通时、PACK 电压与 BAT 电压相同。 某些器件必须降低该电压。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:  

    我实际上只是现在 更仔细地研究了两个 MOSFET、老实说、我对我看到的结果有点困惑。  

    有负载时:

    DSG FET:我可以观察到漏极和源极之间的电压大约等于源极电压(14V)、这对我来说意味着它不导通、因此会关断。

    CHG FET:我可以观察到漏极和源极之间的电压为0V、这对我而言意味着 FET 导通、因此导通。

    无负载:

    DSG 和 CHG FET 的漏极和源极上的电压为0V、这对我而言意味着两个 FET 都导通、因此导通。  

    不过、 在无负载的情况下探测 CHG 和 DSG 引脚(探测 R8和 R9相对于接地)时、我观察到这些引脚上的电压为0V、这似乎与我以前关于 FET 导通的假设相矛盾。 我还注意到、在没有负载的情况下、PACK 电压不会从11.73V 开始、实际上在电源上电几秒钟之后、它会从14V 降至11.73V、这与电路板在负载下的行为类似。 我还应补充一点、 这些引脚上的电压实际上 从12.60V 下降到0V、与 PACK 电压下降时序类似。  

    此外、 我还应说明的是、在探测负载下的 CHG 和 DSG 引脚(探测 R8和 R9、相对于地)时、当 DSG 引脚电压降至0V 时、CHG 引脚的电压实际上也降至0.6V。 这是在 DSG 引脚电压从12.60V 下降到0V、CHG 引脚电压从12.60V 下降到0.6V 的情况下为电源上电后立即发生的情况。  

    说实话、我不知道如何解释这些结果、以及 MOSFET 是否打开、我的直觉告诉我、自电压的值是多少  两者可兼得 DSG 和 CHG 引脚降至接近0、 可能不一定只是错误的欠压故障。  

    我非常感谢您的见解。  

    谢谢!  

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    如果没有负载、PACK-节点将悬空、因此 FET 的 DS 电压为0V 并不一定意味着它们导通。

    由于两个 FET 引脚都关断、我更倾向于认为会触发电流故障。 我很好奇、如果您通过负载启动电池组、请等待 FET 关断、然后移除负载、器件是否恢复?

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:  

    当两个 FET 都关断时移除负载时、输出电压会增加到~12V。 然而,我相信我找到了一个线索。 订购 PCB 时、我意识到 R13意外地换成了1K 电阻、而其原本是10K 电阻、这会影响带有热敏电阻的分压器电路、并可能意外触发 UTD 或 OTD 故障。 我订购了一些替换电阻器、并会重新销售这些元件。 当我这样做时、我会更新您的信息。  

    请告诉我您的想法。  

    此致!  

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    这听起来像是在做。 请告诉我如何交换电阻器。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:  

    我已设法将 其更换为10K 电阻器、这似乎已经解决了我的输出电压下降问题。 然而、又出现了另一个问题。 也就是说、当将源极电压升高到会触发过压故障的电压(~17V、因为16.8V 是4S 阈值电压)时、IC 不会按预期关闭 CHG FET。 我观察到在探测 BATT 端子上单个"单元"的电压时、电压在~2.5至6V 之间波动、这一点我觉得很奇怪。  我附上了2个视频、第一个视频让我探测其中一个电芯、第二个视频让我探测输出。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/IMG_5F00_0808.mov (手机视频)

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/IMG_5F00_0811.mov (输出)  

    感谢您的持续帮助、  

    Felix

    P.S.我不太确定这个论坛上的发布规则,我应该创建一个新的帖子,因为这个问题与上一个无关?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    PACK+- PACK-电压不是 CHG FET 关断的良好指标、因为放电电流仍可以流过 FET 的体二极管。

    您是否可以尝试探测滤波电阻器器件侧的电池电压? 电源是稳定的、所以这没有太大意义。

    通常、我们希望单独的问题是单独的帖子、但这已经足够相似了、因此无需担心。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:  

    在17V 电源电压和0.9A 时探测电容器 C3-C6时、我观察到电容器电压波动、如附加的视频 I (视频1)中所示

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/IMG_5F00_0831.mov (视频1)

    但是、我还注意到在较低电源电压下出现了一些奇怪的行为。 例如、当我将电源设置为16.2V 时、每个电容器的电压符合预期(~4.05V)。 但是、将电源增加到16.3V 会在 C3、C4、C5和 C6上产生以下电压:5.48V、0.56V、 5.48V 和4.74V。 端子1-2、2-3、3-4和4-5之间的电压差为4.74V、2.01V、4.74V 和4.74V。

    另外、当我将电源增加到16.4V 时、C3、C4、C5和 C6的电压再次开始波动、我注意到电源指示灯上的电流出现了相应的波动(请参阅视频2)。 [注意: 对于上述所有测试、电源电流限制均设置为0.9A ]

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/IMG_5F00_0832.mov (视频2)

    这让我调整电源的电流限制进行了实验。 当我将其设置为0.02A 时、电压无法达到16.4V、在~15.6V 时达到稳定。 逐渐把电流限值增加到0.022A、我可以将电源电压增加到16.7V、所有一切看起来都正常。 但是、当我将电压增加到16.8V (我的阈值电压)时、电压再次开始波动、这次也可以在我的电源上看到(请参阅视频3)。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/IMG_5F00_0834.mov (视频3)

    最后、我测试了16.4V 的电源电压和0.03A 的电流限制、只有我的电源才会出现 波动(请参阅视频4)。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/IMG_5F00_0835.mov (视频4)

    我意识到这是大量信息、因此如果其中有任何部分需要澄清、请告知我。

    此致、  

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    这听起来该器件可能正在尝试电池平衡、但电源会限制电流并导致电压波动。

    您是否能够尝试增加电流限制、看看这是否会清除行为?

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:  

    当将电源电流限制增加到1A 和2A 时、电容器上的电压与我在上一条消息中所述的电压相同。 例如、在17V 和1A 时、C3-C6的电压会波动、该值在17V 和2A 时相同。  

    此致!  

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    器件电芯是否平衡? 由于 DMM 会对一段时间内的测量结果进行积分、因此在示波器而非万用表上判断该测量结果可能更容易。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    直到今天晚些时候、我才能拿到示波器、但您能否向我介绍一下一旦我拿到示波器、我应该怎么做? 我假设我应该用示波器引线替换 J1端子块中的其中一个电阻、以便查看具体情况、但我无法100%确定。  

    此致!

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    只需测量电池的滤波电容器(C3、C4、C5、C6)两端的电压。 您无需更改任何内容。

    请记住、示波器通常在所有探头之间都有一个公共接地端、因此您一次只能在一个电容器上进行测量、而无需使用差分探头。

    如果振荡看起来像 PWM 信号、则该器件会对电池进行平衡。 我很有信心这是正在发生的事情,但它不会伤害检查.

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:  

    这似乎是情况,感谢你的所有帮助。  

    此致!  

    Felix