主题中讨论的其他器件:TPS26600-02EVM
工具与软件:
您好!
问题1
TPS26600-02EVM kΩ 为"负载电流监控器输出、1.5V/A"、使用20 [k Ω]的 R (IMON)。 根据 R (IMON)的设计值、IMON 输出范围"1.5V/A"变化是否正确?
之前的 E2E 回答:"以下两个公式具有相同的含义、但如果输入电压为5.5V 或更高、请在计算 R (IMON)时使用简化的第二个公式。"
输入电压是否表示 V (IN)? 或 V (IMONmax)? 另外、输入电压为什么为5.5V 或更高? V (IMONmax)是否为 ADC 的最大输入电压? 公式2中的"75^ 10 ×(−6)"是什么意思? 
问题2
以下电路用于在将 PGOOD 置为有效之前提供延时时间、用于启用放置在电子保险丝之后的直流/直流。
时间延迟为 tPGOOD (degl)=(875 + 20 × C (dVdt))、这是否正确?
可用作放置在电子保险丝之后的直流/直流电源正常指示器是正确的吗?
什么转换器称为"下行转换器"? 
虚线内的逻辑仅在锁存模式下工作吗? 此外、它在其他模式下如何工作? 
谢谢!
Conor