This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS16630-32EVM:TPS26600的 R (IMON)计算公式

Guru**** 2556890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26600-02EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417113/tps16630-32evm-formula-for-calculating-r-imon-of-tps26600

器件型号:TPS16630-32EVM
主题中讨论的其他器件:TPS26600-02EVM

工具与软件:

您好!

问题1
TPS26600-02EVM kΩ 为"负载电流监控器输出、1.5V/A"、使用20 [k Ω]的 R (IMON)。 根据 R (IMON)的设计值、IMON 输出范围"1.5V/A"变化是否正确?

之前的 E2E 回答:"以下两个公式具有相同的含义、但如果输入电压为5.5V 或更高、请在计算 R (IMON)时使用简化的第二个公式。"

输入电压是否表示 V (IN)? 或 V (IMONmax)? 另外、输入电压为什么为5.5V 或更高? V (IMONmax)是否为 ADC 的最大输入电压? 公式2中的"75^ 10 ×(−6)"是什么意思?

问题2
以下电路用于在将 PGOOD 置为有效之前提供延时时间、用于启用放置在电子保险丝之后的直流/直流。

时间延迟为 tPGOOD (degl)=(875 + 20 × C (dVdt))、这是否正确?

可用作放置在电子保险丝之后的直流/直流电源正常指示器是正确的吗?

什么转换器称为"下行转换器"?

虚线内的逻辑仅在锁存模式下工作吗? 此外、它在其他模式下如何工作?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conor、

    Q1:是的、EVM 计算正确

    输入电压表示 VIN。  将增益乘以1.8得到75^ 10 ×(−6)。 请 ^具有75 × 10 μ V (−6)的公式。

    问题2:是的、正确  

    是的、下游转换器意味着直流/直流转换器连接在电路中的电子保险丝之后。

    对于自动重试模式、您可以检查数据表中的波形/FLT 如何工作。

    谢谢  
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:  

    输入电压指 VIN。  将增益乘以1.8得到75^ 10 ×(−6)。 请使用具有 75 × 10^(−6)的公式。

    问题1。
    请告诉我如何计算上述值。
    如果我使用上面的作为参考、我得到78.4u x 1.8 = 141.4u、而不是75u。

    问题2:
    数据表中 GAIN (IMON)的典型值为78.4[uA/A]和78.28[uA/A]。 哪一个是正确的?

    问题3。
    TPS26600-02EVM 文档规定"负载电流监控器输出为1.5V/A "、且 R (IMON)设置为20 kΩ。 根据 R (IMON)的设计值、IMON 输出范围"1.5V/A"的变化是否正确?

    问题4。
    则表明"FLT 在达到电流限制后经过875us 延迟后置为有效。" 延迟值875us 是否指 tPGOOD (degl)=(875 + 20 × C (dVdt))的计算值(0.022uF 时为875us)? tPGOOD 重复在 tPGOOD (degl)=(875 + 20 × C (dVdt))期间变为高电平、并在875us 内变为低电平、这是否正确?

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    我想在今天结束时得到某种答案。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conor、

    非常抱歉响应延迟。

    请告诉我如何计算上述数据。
    如果我使用上述内容作为参考、我将得到78.4u x 1.8 = 141.4u、而不是75u。

    VIM4.72 (max)是 ADC 支持的最大电压。 我们所有的设计计算器都使用第一个公式。 我在下面附上了设计计算器。

    dr-download.ti.com/.../slvc668.zip

    [报价 userid="465179" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417113/tps16630-32evm-formula-for-calculating-r-imon-of-tps26600/5457538 #5457538"]数据表中 GAIN (IMON)的典型值是78.4[uA/A]和78.28[uA/A]。 哪一项正确?

    数据表典型值为78.28。 但您可以查看图18关于温度的测试结果。

    TPS26600-02EVM 文档规定"负载电流监控器输出为1.5V/A "、并将 R (IMON)设置为20 kΩ。 IMON 输出范围"1.5V/A"的变化取决于 R (IMON)的设计值是否正确?[/QUOT]

    您可以查看设计计算器来验证这一点。

    其提示是"FLT 在达到电流限制后经过875us 延迟后生效。" 延迟值875us 是否指 tPGOOD (degl)=(875 + 20 × C (dVdt))的计算值(0.022uF 时为875us)? tPGOOD 重复高电平(对于 tPGOOD (degl)=(875 + 20 × C (dVdt))循环以及低电平(对于875 us)循环是正确的吗?[/QUOT]

    是的、您回答正确。 这是提供的抗尖峰脉冲时间。

    谢谢  

    Amrit  

    [/quote]