主题中讨论的其他器件:USB2ANY、
工具与软件:
您好、 尊敬的 TI 支持 团队
1:我使用 BQ79616PAPRQ1 IC 将主板和从板作为单独的模块进行设计。 我想知道每块电路板(主板和从板)是否需要专用隔离器 ISO7342CQDWRQ1
部分和 USB2ANY IC 编程连接、或者如果可以直接通过对 IC 编程、则通过进行编程 几种方法 端口的信息 BQ79600 有什么差异?
2: 我想将功率计算 IC 的输出(提供 UART 输出 RX TX)传输到 BQ79616 IC 的 GPIO 引脚。 随后、我打算使用微控制器通过菊花链电桥读取数据。 这种方法是否正确、或者我是否应该将功率计算 IC 的 UART RX TX 输出直接连接到 BQ79616的 UART RX TX 引脚、并通过通信桥接器 BQ79600使用该连接进行数据读取?
感谢您的帮助。