This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、 尊敬的 TI 支持 团队
1:我使用 BQ79616PAPRQ1 IC 将主板和从板作为单独的模块进行设计。 我想知道每块电路板(主板和从板)是否需要专用隔离器 ISO7342CQDWRQ1
部分和 USB2ANY IC 编程连接、或者如果可以直接通过对 IC 编程、则通过进行编程 几种方法 端口的信息 BQ79600 有什么差异?
2: 我想将功率计算 IC 的输出(提供 UART 输出 RX TX)传输到 BQ79616 IC 的 GPIO 引脚。 随后、我打算使用微控制器通过菊花链电桥读取数据。 这种方法是否正确、或者我是否应该将功率计算 IC 的 UART RX TX 输出直接连接到 BQ79616的 UART RX TX 引脚、并通过通信桥接器 BQ79600使用该连接进行数据读取?
感谢您的帮助。
尊敬的 Elaheh:
[报价 userid="621102" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423624/bq79616-question-about-designing-master-and-slave-boards-with-bq79616paprq1 ]1:我要使用 BQ79616PAPRQ1 IC 将主板和从板设计成独立的模块。 我想知道每块电路板(主板和从板)是否需要专用隔离器 ISO7342CQDWRQ1如果您是将 BQ79600与 BQ79616器件以菊花链形式连接、则 COMH/COML 端口可用于 IC 编程/与 IC 通信。 此配置不需要隔离器。 仅当616器件是基底器件、并且您直接与616器件与 UART 通信时、才需要隔离器。 根据在 IC 内选择的方向、发送到 BQ79600或 BQ79616的任何已识别的 SPI 或 UART 命令都会自动在 COMH/COML 端口上传输。 默认配置通过 COMH 发送通信。
2: 我想将功率计算 IC 的输出(提供 UART 输出 RX TX)传输到 BQ79616 IC 的 GPIO 引脚。 随后、我打算使用微控制器通过菊花链电桥读取数据。 这种方法是否正确、或者我是否应该将功率计算 IC 的 UART RX TX 输出直接连接到 BQ79616的 UART RX TX 引脚、并通过通信桥接器 BQ79600使用该连接进行数据读取? [报价]616的 RX TX 引脚不能以这种方式使用。 BQ79616可用作 SPI 主器件(通过 GPIO)、但不能用作 UART 主器件。 RX 引脚需要在1MHz 上采用特定的 UART 格式、以指定 BQ79616的写入或读取命令。
此致、
David Ray
尊敬的 Elaheh:
请确保功率测量 IC 的 GND 电压与接收数据的器件的 GND 电压相同。 我不知道您的设置、但如果使用第二个616、其 GND 将是第一个616器件的模块电压。
616的 SPI 主器件与631的 SPI 主器件相同。 616的 UART 控制与631的 UART 控制相同。
如果 UART 数据转换为 SPI、则631和616都可以从功率测量 IC 请求数据、然后 MCU 可以读取功率测量 IC 响应的数据。
此致、
David Ray
尊敬的 David:
我想花一点时间真诚地感谢您的支持和帮助。 你的帮助是非常宝贵的,我真的很感谢你的时间和努力。