This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:有关使用 BQ79616PAPRQ1设计主板和从板的问题

Guru**** 1807890 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, BQ79616
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423624/bq79616-question-about-designing-master-and-slave-boards-with-bq79616paprq1

器件型号:BQ79616
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具与软件:

您好、 尊敬的 TI 支持 团队

1:我使用 BQ79616PAPRQ1 IC 将主板和从板作为单独的模块进行设计。 我想知道每块电路板(主板和从板)是否需要专用隔离器 ISO7342CQDWRQ1
部分和 USB2ANY IC 编程连接、或者如果可以直接通过对 IC 编程、则通过进行编程 几种方法 端口的信息 BQ79600 有什么差异?

2: 我想将功率计算 IC 的输出(提供 UART 输出 RX TX)传输到 BQ79616 IC 的 GPIO 引脚。 随后、我打算使用微控制器通过菊花链电桥读取数据。 这种方法是否正确、或者我是否应该将功率计算 IC 的 UART RX TX 输出直接连接到 BQ79616的 UART RX TX 引脚、并通过通信桥接器 BQ79600使用该连接进行数据读取?  

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elaheh:

    [报价 userid="621102" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423624/bq79616-question-about-designing-master-and-slave-boards-with-bq79616paprq1 ]1:我要使用 BQ79616PAPRQ1 IC 将主板和从板设计成独立的模块。 我想知道每块电路板(主板和从板)是否需要专用隔离器 ISO7342CQDWRQ1
    部分和 USB2ANY IC 编程连接、或者如果可以直接通过对 IC 编程、则通过进行编程 几种方法 端口的信息 BQ79600 微控制器之间有一个[/报价]

    如果您是将 BQ79600与 BQ79616器件以菊花链形式连接、则 COMH/COML 端口可用于 IC 编程/与 IC 通信。 此配置不需要隔离器。 仅当616器件是基底器件、并且您直接与616器件与 UART 通信时、才需要隔离器。 根据在 IC 内选择的方向、发送到 BQ79600或 BQ79616的任何已识别的 SPI 或 UART 命令都会自动在 COMH/COML 端口上传输。 默认配置通过 COMH 发送通信。

    2: 我想将功率计算 IC 的输出(提供 UART 输出 RX TX)传输到 BQ79616 IC 的 GPIO 引脚。 随后、我打算使用微控制器通过菊花链电桥读取数据。 这种方法是否正确、或者我是否应该将功率计算 IC 的 UART RX TX 输出直接连接到 BQ79616的 UART RX TX 引脚、并通过通信桥接器 BQ79600使用该连接进行数据读取?  [报价]

    616的 RX TX 引脚不能以这种方式使用。 BQ79616可用作 SPI 主器件(通过 GPIO)、但不能用作 UART 主器件。 RX 引脚需要在1MHz 上采用特定的 UART 格式、以指定 BQ79616的写入或读取命令。

    此致、

    David Ray   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。
    关于第二个问题:
    如果我将功率测量 IC 的输出从 UART 转换为 SPI、然后将其连接到 SPI 主芯片79631、我是否能够通过该 IC 的菊花链将数据传输到微控制器?

    79616和79631的 UART 部分是相同的、还是只有79616与此类似?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elaheh:

    请确保功率测量 IC 的 GND 电压与接收数据的器件的 GND 电压相同。 我不知道您的设置、但如果使用第二个616、其 GND 将是第一个616器件的模块电压。

    616的 SPI 主器件与631的 SPI 主器件相同。 616的 UART 控制与631的 UART 控制相同。  

    如果 UART 数据转换为 SPI、则631和616都可以从功率测量 IC 请求数据、然后 MCU 可以读取功率测量 IC 响应的数据。

    此致、

    David Ray

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
     
    我想花一点时间真诚地感谢您的支持和帮助。 你的帮助是非常宝贵的,我真的很感谢你的时间和努力。