Thread 中讨论的其他器件: LM5146、 LM5146-Q1
工具与软件:
我在设计中使用 LM25145。 我的输入电压范围是16V-26V。 典型负载电流约为4-8A、最大电流约为12A。
我正在使用22K 和12K 的反馈电阻器来实现2.26V 输出电压。 我已经使用 LM25145快速入门文件来检查补偿值。 我尝试了14V 至24V 的输入电压、输出电压始终固定为2.6V。 不过、当我将 Vin 设置为10V 或12V 时、输出电压为2.3V。 我没有连接负载、我只是想检查输出电压。 您能给我指出问题可能出在哪里吗? 当电源电压在16V 到24V 范围内时、我想获得2.3V 的输出电压。