This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:LM25145输出电压不变2.6V、

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25145, LM5146, LM5146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422222/lm25145-lm25145-output-voltage-is-not-changing-2-6v

器件型号:LM25145
Thread 中讨论的其他器件: LM5146LM5146-Q1

工具与软件:

我在设计中使用 LM25145。 我的输入电压范围是16V-26V。 典型负载电流约为4-8A、最大电流约为12A。

我正在使用22K 和12K 的反馈电阻器来实现2.26V 输出电压。 我已经使用 LM25145快速入门文件来检查补偿值。 我尝试了14V 至24V 的输入电压、输出电压始终固定为2.6V。 不过、当我将 Vin 设置为10V 或12V 时、输出电压为2.3V。 我没有连接负载、我只是想检查输出电压。 您能给我指出问题可能出在哪里吗? 当电源电压在16V 到24V 范围内时、我想获得2.3V 的输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请填写我们的设计计算器、以便我们将其与您的原理图进行比较- https://www.ti.com/tool/LM25145DESIGN-CALC

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助。 我已根据设计计算器更新了我的原理图。 使用22K 和12K 的反馈电阻器、输入电压(Vin)范围为12V 至24V、输出电压(Vout)设置为2.25V。 不过、当我将 Vin 设置为12V 时、输出电压不是恰好为2.25V、而是2.33V。 当我将 Vin 设置为14V、16V、20V 或24V 时、输出电压读数一致为2.6V。 即使我尝试通过更改反馈电阻器来获得不同的输出电压、输出电压仍然保持在2.6V。 我将与您分享我的原理图和设计计算器以供进一步审查。

     e2e.ti.com/.../LM25145_5F00_quickstart_5F00_calculator.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否检查电源? 它可能具有电流限制

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有连接负载、我已经使用另一个电源检查了电压。 不过、电压保持在2.6V、而不是预期的2.26V。 我使用了6个4.7uF 的输入电容器、但设计计算器建议使用11个4.7uF 的电容器。 对于输出电容器、我使用了3x47uF 电容器、而设计计算器建议使用一个100uF 电容器。 这种差异是否会导致问题?

    当我连接负载并测量负载的电压时、会出现另一个问题。 电压显著下降至0.6V。 这表示补偿不正确、即使我使用设计计算器计算补偿网络也是如此。 该设计计算器提供62度的相位裕度和99kHz 的交叉频率、开关频率为400kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Cout 应该没有问题。 您能否再添加5个4.7uF 的输入电容器、并检查是否仍有此问题?  

    另外、请仔细检查电路板上您的电阻器的值。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助。 我仔细检查了板上的电阻器的值、它们都正确。 我还移除了4.7uF 电容器并添加了5x10uF 输入电容器、但问题仍然存在。

    我在 Webench 电源设计工具中查看了 LM25145设计、发现建议使用2.8uH 功率电感器、而设计计算器建议使用1.2uH 功率电感器。 哪个电感器尺寸正确?

    我将向您发送 PCB 和原理图文件。 您能否检查我的 PCB 设计是否有任何问题? 非常感谢。

    e2e.ti.com/.../PCB_5F00_Project.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试将 RC1更改为3k、将 CC3更改为470p。 如果这不起作用、可能是布局问题。 我可以进行深入回顾

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经对电路的补偿网络进行了一些调整。 具体来说、我已将 RC1更改为3.3K、将 CC3更改为470pF。 其他补偿元件如下:RC2为100欧姆、CC1为3300pF、CC2为100pF。 完成这些更改后、电路似乎工作正常。

    但是、我观察到了一种关于输出电压的有趣行为。 当我连接负载时、输出电压稳定在1.6V、这是预期值。 但当我断开负载时、输出电压会上升到2.6V。

    这是 LM25145的一种常见现象、还是存在我可能忽略的最低负载要求? 或者、补偿网络是否仍有需要解决的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴看到我们正朝着正确的方向发展。  

    您能否请在轻负载条件下进行测试、看看它从1.6V 切换到了2.6V 时的负载是多少?  空载时的行为异常。   

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我一直在测试轻负载的 DCC 电源、特别是0.1A 和0.5A。 连接负载后、输出电压为1.6V、这似乎是正确的。 没有任何负载时、输出电压为2.6V。 然后、我将该2.6V 输出连接至一个 H 桥控制电路。 但是、当我测量 H 桥原理图中 A 点和 B 点的输出电压时、即使未连接任何负载、输出电压也会降至1.6V。

    1.为什么连 H 桥也能让电压下降到1.6V ,甚至在空载的情况下?

    2.当我通过 H 桥在 A 点和 B 点之间连接负载时、没有输出电压。

    3.我已经查看了 H 桥中使用的 MOSFET 的数据表、它们的运行 V_DS 电压低于1.6V。

    是 DCC 电源还是 H 桥有问题? 为什么连接 H 桥时电压会降至1.6V;为什么通过 H 桥连接负载时没有输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不确定这可能是什么原因造成的。 原理图看起来没有问题。 您的电源是否受到任何限制?

    我会检查您的布局并回复您

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源不受限制。 根据数据表、交叉频率应为开关频率的十分之一至五分之一。 因此、我选择了以下组件:RC1 = 5k、CC2 = 100pF、RC2 = 100欧姆、CC1 = 3300pF、CC3 = 470pF。 根据这些值、交叉频率为51kHz、相位裕度为65度。 此外、我将输出电容器更改为247 μ F。 但是、当我通过 H 桥电路连接负载并打开开关 Q3和 Q6时、输出电压会非常缓慢地增加至设定值。 它从0.35V 开始并逐渐上升到1.6V、但需要很长时间才能达到该值。 我应该进一步增加输出电容、调整补偿网络还是增加开关频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到 PCB 有很多问题。 这可能是一个问题。 只有两层、 Cin 电容不靠近 M1漏极、电源返回不靠近 M2的源极、SW 很大、Ilin 电阻太靠近 FET 等  

    很难判断哪个是导致问题的原因。

    也许您可以尝试使用我们的 EVM、该 EVM 具有良好的布局、可在您的条件下进行测试。  

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我计划下载 LM5146的 PCB 文件。 鉴于没有适用于 LM25145 (仅限 LM5146-Q1 EVM)的设计文件、我是否可以在此 PCB 设计中使用 LM25145? 我已经有我之前设计中的电感器、电阻器和电容器、我打算在 LM5146-Q1 EVM PCB 中使用它们来设计电路板。 另一种选择是使用从 Webench 导出的 PCB 设计。 我是否可以改用这种 PCB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们是引脚对引脚兼容的、因此您应该能够将 LM25145直接放到电路板上。

    Webench 是自动生成的、因此我更倾向于使用 EVM。

    此致、

    Rahil