This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51231-Q1:Designcalc 的高 Cout

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431102/lm51231-q1-high-cout-from-designcalc

器件型号:LM51231-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5122

工具与软件:

您好!

我用的是 Excel 设计计算的 LM5123、但是显示的最小输出电容是345、50 μ F、这听起来很不错。 我对 LM5152进行了相同的计算、除了 Cout 之外、它给出的所有值都完全相同(LM5152为246、75uF)。 我似乎找不到一个公式来计算导致高电容的原因。 这些是我对计算的输入:

VsupplC2 (min)= 4伏
Vsupply (典型值)=12
VsupplC2 (max)=36V
vload=9V (注意:目的基本上是针对恒定旁路模式)
ILOAD = 20A
Fsw=600kHz
Lm=0、47uH
Rdcr = 0、67m Ω
Rs = 0、75m Ω
deltavout=150mV

输出电容是否正确、是否是允许更大纹波的唯一选择? (或者使用更小的电感器、但这并不适合该系统)

此外、"恒定"旁路模式是否适合 LM5123? 是否有办法计算旁路期间的理论损耗?

如果有用、我将在下面添加预期的电路。

非常感谢您的观看! 此致、
Isabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀、抱歉! Iload=28A (不是我意外编写的20)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olars:

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    关于输出电容:
    如果要选择电感远高于计算值的电感器、则电感器将没有足够的时间来充电和存储所需的能量。
    增加开关频率会使情况变得更糟。

    但总的来说、这些要求是非常极端的。
    75A…… 100A 输入电流会很大。 即使您使用双 FET 也是如此。

    让我担心的是以下几点:
    LM5123在标称输出电压的100%至108%范围内不会升压、也不会进入旁路。
    两个 FET 都将在该范围内关断、整个负载电流将流经高侧 FET 的体二极管。

    如果您在输出侧需要28A 的电流、并且您使用双 FET、则每个 FET 的电流将超过14A (因为分布不是正好为50%)。
    如果体二极管的压降为0.7V、则每个 FET 的损耗将超过10W。

    LM5122的表现更好、因为它没有这个差距。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我的理解、我将切换到 LM5122。 感谢您的帮助!