主题中讨论的其他器件:LM5122
工具与软件:
您好!
我用的是 Excel 设计计算的 LM5123、但是显示的最小输出电容是345、50 μ F、这听起来很不错。 我对 LM5152进行了相同的计算、除了 Cout 之外、它给出的所有值都完全相同(LM5152为246、75uF)。 我似乎找不到一个公式来计算导致高电容的原因。 这些是我对计算的输入:
VsupplC2 (min)= 4伏
Vsupply (典型值)=12
VsupplC2 (max)=36V
vload=9V (注意:目的基本上是针对恒定旁路模式)
ILOAD = 20A
Fsw=600kHz
Lm=0、47uH
Rdcr = 0、67m Ω
Rs = 0、75m Ω
deltavout=150mV
输出电容是否正确、是否是允许更大纹波的唯一选择? (或者使用更小的电感器、但这并不适合该系统)
此外、"恒定"旁路模式是否适合 LM5123? 是否有办法计算旁路期间的理论损耗?
如果有用、我将在下面添加预期的电路。 
非常感谢您的观看! 此致、
Isabelle