工具与软件:
我们在由直流/直流转换器提供75V 直流电源的电路中使用 TL783C TO-220 KC 封装(因此稳压器处的 IN 电压缓慢上升) 其中 Cin 旁路电容为1uF、Cout 为10uF、两者均为铝电解电容器。 从 OUT 到 IN 的保护二极管1N4006。 R1设置电阻为180R、其中 R2 A 10K 电位计可将输出电压设置为高达约70V 范围内的任意值。电路与数据表基本一致。 下降 R1/R2灯串的7 mA 应足以提供最小负载、从而保持 TL783稳定、无论外部负载电流如何。
R2微调电位器有一个 NPN 晶体管、每当输出电流上升到大约35 mA 以上时、该电路通常设置为通过设置输出电压来输出15 - 30 mA 之间的电流、因此该晶体管提供过流限制、以将最大输出电流钳位在大约35 mA。 负载是固定的电阻/二极管串、因此一旦由输出电压设置、驻留电流就会保持稳定。 晶体管/光耦合器在稳压器开启/关闭电流后开关、用于数字通信。 它实际上是一个旧的 TTY 20 mA 接口、但具有70V 的最大环路电压。
现在、我们已经使用这个相同的电路很多年/几十年了、但是现在 TL783已经出现了许多故障、这可能是在最初加电或运行几个小时后出现的、这是我们之前从未见过的情况。 OUT 和 ADJ 引脚之间的基准电压从通常的1.25V 降至低得多的电压、例如0.4V 或0.9V。循环供电不能解决故障、因此似乎需要更换稳压器。 大约50%的器件上会发生这种情况。
有什么想法,为什么请?