This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL783:发生故障、并且 ADJ 电压降低(例如、ADJ - OUT 引脚之间的电压为0.4/0.9V、而不是1.25)

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TL783

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418949/tl783-failing-with-reduced-adj-voltage-e-g-0-4-0-9-v-instead-of-1-25-between-adj---out-pins

器件型号:TL783

工具与软件:

我们在由直流/直流转换器提供75V 直流电源的电路中使用 TL783C TO-220 KC 封装(因此稳压器处的 IN 电压缓慢上升) 其中 Cin 旁路电容为1uF、Cout 为10uF、两者均为铝电解电容器。 从 OUT 到 IN 的保护二极管1N4006。 R1设置电阻为180R、其中 R2 A 10K 电位计可将输出电压设置为高达约70V 范围内的任意值。电路与数据表基本一致。 下降 R1/R2灯串的7 mA 应足以提供最小负载、从而保持 TL783稳定、无论外部负载电流如何。

R2微调电位器有一个 NPN 晶体管、每当输出电流上升到大约35 mA 以上时、该电路通常设置为通过设置输出电压来输出15 - 30 mA 之间的电流、因此该晶体管提供过流限制、以将最大输出电流钳位在大约35 mA。 负载是固定的电阻/二极管串、因此一旦由输出电压设置、驻留电流就会保持稳定。 晶体管/光耦合器在稳压器开启/关闭电流后开关、用于数字通信。 它实际上是一个旧的 TTY 20 mA 接口、但具有70V 的最大环路电压。

现在、我们已经使用这个相同的电路很多年/几十年了、但是现在 TL783已经出现了许多故障、这可能是在最初加电或运行几个小时后出现的、这是我们之前从未见过的情况。 OUT 和 ADJ 引脚之间的基准电压从通常的1.25V 降至低得多的电压、例如0.4V 或0.9V。循环供电不能解决故障、因此似乎需要更换稳压器。 大约50%的器件上会发生这种情况。

有什么想法,为什么请?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martyn:

    我将对此进行研究、并将在下周中旬收到初步回复。 抱歉、此帖子在我的上传数据中滑动、因此没有提前回复。

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martyn:

    我之所以对该故障感兴趣、是因为我们遇到了 TL783C (TO-263封装)非常类似的症状。
    如果可能、您能否告诉我包装上的生产日期代码或 LTC#、如下所示?
    BR

    /Dave Hara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些都是 TO-220 KC 封装器件:

    22MN1DE

    36MCDHE

    37M4ELE (这一个似乎是失败的较大部分)

    并非所有设备都出现故障、因此某些设备具有上述代码是正常的(至少到目前为止!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martyn:

    我已询问我们的产品组、了解这些器件的制造过程中是否发生了任何变化。 我确实有一些问题可以帮助我完成调试过程:

    • 失效的器件是新电路板上的器件还是多年前售出产品中电路板的现场退货? 我想知道此信息、以便我可以确定在特定日期之后仅向您发送的较新器件是否存在问题。
    • 您能为我运行一个测试吗? 在其中一个 Vout 较低的故障电路板上、请在器件上挥发热枪5-10秒 没有关于温度的具体指导。 封装应该有点热、便于触摸。 进行这种热处理后、请在该电路板上重新测量 Vout、并报告 Vout 是否改善以及改善了多少。

    这对调试该问题非常有帮助。

    此致

    Ishaan