工具与软件:
在4节串联3V 锂离子电池接近满电状态(电压16.5V)下、电池表报告的 RSOC、剩余电量和 FCC 显示异常、所有这些异常均为0、SOH 为80%。
查看电阻图、我们发现两个电阻图差别很大、差异系数为7
使用充电适配器为 RSOC 充电、直到其充满电。 RSOC 从0%跃升至100%、剩余容量为10.197Ah、FCC 为10.951Ah、SHO 为96%、报告的低容量为14.5Ah。
异常电池会以0.2C 的速率进行标准充放电循环、在此期间记录 Log 数据并检查内部电阻图。 发现数据正常、放电率为0.2C 时、放电精度误差小于3%。
相关异常现象图片、异常配置文件和测试数据已上传。
能否请您分析一下背后的原因? 谢谢!