This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
在4节串联3V 锂离子电池接近满电状态(电压16.5V)下、电池表报告的 RSOC、剩余电量和 FCC 显示异常、所有这些异常均为0、SOH 为80%。
查看电阻图、我们发现两个电阻图差别很大、差异系数为7
使用充电适配器为 RSOC 充电、直到其充满电。 RSOC 从0%跃升至100%、剩余容量为10.197Ah、FCC 为10.951Ah、SHO 为96%、报告的低容量为14.5Ah。
异常电池会以0.2C 的速率进行标准充放电循环、在此期间记录 Log 数据并检查内部电阻图。 发现数据正常、放电率为0.2C 时、放电精度误差小于3%。
相关异常现象图片、异常配置文件和测试数据已上传。
能否请您分析一下背后的原因? 谢谢!
嗨、Diego
将 ra0和 RA1增加到966后、未观察到进一步的增量。 我没有跟踪这些值达到如此高水平的时刻、因为我只是在 RSOC 降至0%后才意识到这一点。 复位后、我尚未观察到任何持续增加。 我将 Ra Filter 配置为500、这意味着每次更新限制在500个单位内? 如果超过此阈值、计算出的 RA 值是否仍会写入 RAM? 期待您的回复。
此致、
ZED
尊敬的 Zed:
Ra 过滤器指定允许的新旧百分比。
Ra Max Delta 是 Ra 表允许一次变化的最大值。
如果超过这些阈值、Ra 值将不会更新。
此致、
Diego
嗨、Diego
感谢您的解释。 在 GG 配置文件中、Ra 滤波器设置为500num、Ra Max Delta 设置为15%。 这是否意味着 Ra 值最多在500num 次更新、并且每次更新都不超过原始 Ra 值的15%?
如果是、Ra 值是一个累积变化过程。 它不会立即跳到这么大的值。
此致、
ZED
尊敬的 Zed:
是的、您回答正确。
我假设是这种情况、减小这些值应该仍然有助于限制 Ra 更新。
此致、
Diego