This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61480:SYNC/MODE 引脚

Guru**** 2617115 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432028/lm61480-sync-mode-pin

器件型号:LM61480

工具与软件:

您好!

LM61480数据表指出、SYNC/MODE 引脚(引脚12)不能悬空。  但是、有一个内部100k 电阻(R_SYNC)来确保 SYNC/MODE 引脚不会悬空。  因此、如果我客户的应用在一段时间内具有引脚12高阻态封装、这是否可行?

此外、SYNC/MODE 输入电压(min) LOW 和(max) HIGH SPEC 存在一些困惑。  例如、该规格为 SYNC/MODE 输入电压高(最大值为1.7V)。  这实际上应该是最低规格吗?  即、您需要让器件具有至少1.7V 的输入才能注册高输入?

此致、
Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我们建议不要将该引脚悬空。

    当低于0.4V 时、IT 记录为低电平;当高于1.7V 时、IT 记录为高电平。 这用于 PFM PWM/FPWM 选择。  

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    感谢您的快速反馈。

    我理解关于不要将引脚12悬空的建议。  不过、我的问题是 LM61480是否可以在该引脚上保持高阻态、直到 FPGA 上电?  由于 LM61480作为内部100k 下拉电阻器、我的假设是肯定的。

    接收我的客户的反馈、"对于更高功率的开关、我们正在将它们的开关时钟与我们的 FPGA 同步。  在 FPGA 和 SYNC 引脚之间、有一个 TXU0104DTRR 电平转换器/缓冲器、用于在 FPGA 出现时将时钟信号保持为高阻态。  开关的 RT 引脚针对开关频率具有适当的下拉电阻器、这样它在同步信号生成前就能工作。"

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    我问设计团队、并在电子邮件中 CCed 您。 正在关闭该主题帖。

    此致、

    Rahil