请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC24624EVM 工具与软件:
我想使用 UCC24624EVM-015。我们的系统配置为半桥。 我们系统二极管的电流额定值大于220A、现在我们要切换到同步整流模式。 我们期望的输出电压为48V。负载为10.5KW。我们变压器的频率为30kHz+-12kHz。我可以将它用于我们的系统吗? 如果是、那么我必须做哪些更改?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我想使用 UCC24624EVM-015。我们的系统配置为半桥。 我们系统二极管的电流额定值大于220A、现在我们要切换到同步整流模式。 我们期望的输出电压为48V。负载为10.5KW。我们变压器的频率为30kHz+-12kHz。我可以将它用于我们的系统吗? 如果是、那么我必须做哪些更改?