This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624EVM:UCC24624EVM

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426844/ucc24624evm-ucc24624evm

器件型号:UCC24624EVM

工具与软件:

我想使用 UCC24624EVM-015。我们的系统配置为半桥。 我们系统二极管的电流额定值大于220A、现在我们要切换到同步整流模式。 我们期望的输出电压为48V。负载为10.5KW。我们变压器的频率为30kHz+-12kHz。我可以将它用于我们的系统吗? 如果是、那么我必须做哪些更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我很快就会回来。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的半桥和 LLC 吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们要替换为同步整流器的电路