工具与软件:
大家好!
1) 1) 参考数据表中的图18、我正在考虑将 LMG1210的 GND 更改为低侧 FET 的源。
我认为可以避免感应电阻导致 GND 的潜在波动。
在 EVM 中、电流检测是在电感器末端完成的、因此我认为这是可能的。
可以将 EVM 的光绘数据和图形电路图作为参考吗?


2) 2) 在 EVM 的电路图中、R3和 R10设计为0Ω、但使用栅极电阻器是否正确?
此致、
Ryusuke
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好!
1) 1) 参考数据表中的图18、我正在考虑将 LMG1210的 GND 更改为低侧 FET 的源。
我认为可以避免感应电阻导致 GND 的潜在波动。
在 EVM 中、电流检测是在电感器末端完成的、因此我认为这是可能的。
可以将 EVM 的光绘数据和图形电路图作为参考吗?


2) 2) 在 EVM 的电路图中、R3和 R10设计为0Ω、但使用栅极电阻器是否正确?
此致、
Ryusuke
您好、Walter、
2) R3和 R10为0欧姆、以实现最快的开关速度、但如果驱动器输出上的振铃过多、则可以增加栅极电阻以抑制振铃。
→您能否详细确认 R3和 R10的常数有何变化以及如何变化?
使用栅极电阻和栅极电容的时间常数、栅极电压的变化是渐进的。
因此、源极和漏极之间的开关时间会延长、而振铃会减少?
当时、由于开关时间延长、FET 内部的功耗会增加、而效率会降低?
您好!
请参阅此应用手册、了解如何选择栅极电阻器及其影响。
https://www.ti.com/lit/ab/slla385a/slla385a.pdf
谢谢!
Walter