This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:关于原理图

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432847/lmg1210-about-schematic

器件型号:LMG1210

工具与软件:

大家好!

1) 1) 参考数据表中的图18、我正在考虑将 LMG1210的 GND 更改为低侧 FET 的源。
我认为可以避免感应电阻导致 GND 的潜在波动。
在 EVM 中、电流检测是在电感器末端完成的、因此我认为这是可能的。
可以将 EVM 的光绘数据和图形电路图作为参考吗?

2) 2) 在 EVM 的电路图中、R3和 R10设计为0Ω、但使用栅极电阻器是否正确?

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、

    1) 1) Gerber 和 Altium 文件可以在 LMG1210EVM 页面上找到。

    2) R3和 R10为0欧姆、以实现最快的开关速度、但如果驱动器输出上的振铃过多、则可以增加栅极电阻以抑制振铃。

    谢谢!

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    2) R3和 R10为0欧姆、以实现最快的开关速度、但如果驱动器输出上的振铃过多、则可以增加栅极电阻以抑制振铃。

    →您能否详细确认 R3和 R10的常数有何变化以及如何变化?
    使用栅极电阻和栅极电容的时间常数、栅极电压的变化是渐进的。
    因此、源极和漏极之间的开关时间会延长、而振铃会减少?
    当时、由于开关时间延长、FET 内部的功耗会增加、而效率会降低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此应用手册、了解如何选择栅极电阻器及其影响。

    https://www.ti.com/lit/ab/slla385a/slla385a.pdf

    谢谢!

    Walter