This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61377:开关开启/关闭迟滞

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431419/tps61377-switch-on-off-hysteresis

器件型号:TPS61377

工具与软件:

您好!

我已在 EVM 上将电阻器 R8替换为220k、将 R9替换为22k。 测得的开关开/关阈值为:

开关打开

8.891 V

关闭

8.386 V

驱动器

0.505 V

使用数据表中的公式、我预期会得到以下阈值。 开/关阈值正常、但迟滞过高。

我在我们的组件上测量过类似的值。 您能检验一下我的计算方法是否正确吗?

此致、

Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alexander:

    我认为您的计算没有任何问题。

    如果需要较小的 迟滞、可以减小 R8 (计算中的 R1)。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    感谢您的快速回复。 电阻容差可以忽略不计、这是数据表中指定的最大迟滞电流正确。

    您是否具备迟滞电流测量。

    此致、

    Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alexander:

     我们针对每个发货的器件测试了迟滞电流。  数据表规格可靠。  

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    我想知道、如果迟滞电流符合数据表并且计算方法正确、 为什么测量的迟滞 超出了计算的容差?

    此致、

    Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alexander:

    可保证数据表中的迟滞电流。

    请仔细检查220kΩ R8的实际电阻。 另请说明如何测量开关开/关电压。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、  

    我焊接了电阻器并对其进行测量、电阻值为29.8k Ω、因此电阻值没有问题。


    为了测量开关阈值、在 EVM 上的 J3和 J4之间施加电压源。 电压以1mV 的阶跃增加、直到控制器启动。 然后电压以1mV 的阶跃下降、直到控制器停止。 开关导通阈值减去关断阈值可得出迟滞。

    此致、

    Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alexander:

    感谢您提供详细信息。

    这似乎都有利于您的测量。 让我仔细检查并在明天向您提供反馈。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alexander:

    测量开关接通时间时、您使用了什么信号来判断器件接通时间?

    此外、UVLO 电压的上升压摆率是多少?

    我认为软启动时间可能会使器件按时工作有点令人困惑。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨蕾

    为了找到开关阈值、我 检查了输出电压。 电源电压的压摆率非常慢、电源电压以大约1mV/s 的速度手动增加

    我做了进一步的测量。

    1) 1) EVM 提供13V 电压、EN/UVLO 引脚通过10k Ω 连接到直流电源。 使用万用表测量10k 电阻器两端的电压。

    测得的2.07uA 迟滞电流在 规定值1.75..2.25uA 以内。

    直流源电压[V]

    0

    1.

    10k 两端的电压[mV]

    0

    20.7.

    得到的输入电流[uA]

    0

    2.07.

    迟滞电压[mV]

    -

    455.

    2) EN/UVLO 通过电阻器偏差器连接、并且按照上述说明测量开关开/关阈值。 此外、还测量了 EN/UVLO 引脚上的所有电压。 比较器的阈值电压似乎也有一点变化、因此 总迟滞高于预期。

    开关导通阈值@ EN/UVLO 引脚[mV]

    809.

    开关关断阈值@ EN/UVLO 引脚[mV]

    805.

    开关导通/关断迟滞@ EN/UVLO 引脚[mV]

    4.

    与电源电压[mV]相关的含开/关迟滞

    44.

    此致、

    Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alexander:

    再次感谢您提供详细信息。

    对于第一次测量、我认为测量的2.07μA 迟滞电流比之前测量的要精确。 抱歉、我不知道差距从何而来。

      UVLO 阈值存在较小的迟滞是正确的。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lei、

    我有点困惑、在您的上一篇文章中、您提到了第一次测量、但没有以前的测量。

    除了数据表给出的迟滞电流外、数据表中未提及比较器上还有额外的迟滞电压、这是否正确?

    您是否能够指定包括容差在内的迟滞电压、或者您是否能够确认额外的0..6mV 迟滞电压?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franziskus

    我有点困惑、在您的上一篇文章中、您提到了第一个测量值、但没有以前的测量值。

    在我的帖子,"第一次测量"是指 亚历山大的测量如下所示。 其中的迟滞 电流= 0.505V/219.8k Ω= 2.30μA

    "第二次测量"是指 下面显示的亚历山大的测量。 达到该值时、  迟滞 电流= 2.07μA

    2.07μA 在数据表规格中。

      UVLO 阈值存在较小的迟滞是正确的。

    抱歉、我需要更正有关  UVLO 阈值迟滞的帖子。 已向设计人员确认、没有 迟滞。

    还有一些建议供您参考。

    我还使用万用表测量了 EN/UVLO 引脚上的 UVLO 阈值。 测量"开关关断阈值@ EN/UVLO 引脚[mV]"时、我只是仔细调节输入电压、使其仅比器件的关断电压(在本例中为8.466V)高1mV。 万用表探针接触  EN/UVLO 引脚后、该器件已关闭。 这意味着使用 万用表本身进行的测量会使 EN/UVLO 引脚上的电压更小一些。 因此我想知道805mV 是否也略低于通过测量得到的实际值。   

    此致

    Lei