工具与软件:
您好!
我已在 EVM 上将电阻器 R8替换为220k、将 R9替换为22k。 测得的开关开/关阈值为:
开关打开 |
8.891 V |
关闭 |
8.386 V |
驱动器 |
0.505 V |
使用数据表中的公式、我预期会得到以下阈值。 开/关阈值正常、但迟滞过高。
我在我们的组件上测量过类似的值。 您能检验一下我的计算方法是否正确吗?
此致、
Alexander
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我已在 EVM 上将电阻器 R8替换为220k、将 R9替换为22k。 测得的开关开/关阈值为:
开关打开 |
8.891 V |
关闭 |
8.386 V |
驱动器 |
0.505 V |
使用数据表中的公式、我预期会得到以下阈值。 开/关阈值正常、但迟滞过高。
我在我们的组件上测量过类似的值。 您能检验一下我的计算方法是否正确吗?
此致、
Alexander
嗨蕾
为了找到开关阈值、我 检查了输出电压。 电源电压的压摆率非常慢、电源电压以大约1mV/s 的速度手动增加
我做了进一步的测量。
1) 1) EVM 提供13V 电压、EN/UVLO 引脚通过10k Ω 连接到直流电源。 使用万用表测量10k 电阻器两端的电压。
测得的2.07uA 迟滞电流在 规定值1.75..2.25uA 以内。
直流源电压[V] |
0 |
1. |
10k 两端的电压[mV] |
0 |
20.7. |
得到的输入电流[uA] |
0 |
2.07. |
迟滞电压[mV] |
- |
455. |
2) EN/UVLO 通过电阻器偏差器连接、并且按照上述说明测量开关开/关阈值。 此外、还测量了 EN/UVLO 引脚上的所有电压。 比较器的阈值电压似乎也有一点变化、因此 总迟滞高于预期。
开关导通阈值@ EN/UVLO 引脚[mV] |
809. |
开关关断阈值@ EN/UVLO 引脚[mV] |
805. |
开关导通/关断迟滞@ EN/UVLO 引脚[mV] |
4. |
与电源电压[mV]相关的含开/关迟滞 |
44. |
此致、
Alexander
尊敬的 Franziskus:
我有点困惑、在您的上一篇文章中、您提到了第一个测量值、但没有以前的测量值。
在我的帖子,"第一次测量"是指 亚历山大的测量如下所示。 其中的迟滞 电流= 0.505V/219.8k Ω= 2.30μA
"第二次测量"是指 下面显示的亚历山大的测量。 达到该值时、 迟滞 电流= 2.07μA
2.07μA 在数据表规格中。
UVLO 阈值存在较小的迟滞是正确的。
抱歉、我需要更正有关 UVLO 阈值迟滞的帖子。 已向设计人员确认、没有 迟滞。
还有一些建议供您参考。
我还使用万用表测量了 EN/UVLO 引脚上的 UVLO 阈值。 测量"开关关断阈值@ EN/UVLO 引脚[mV]"时、我只是仔细调节输入电压、使其仅比器件的关断电压(在本例中为8.466V)高1mV。 万用表探针接触 EN/UVLO 引脚后、该器件已关闭。 这意味着使用 万用表本身进行的测量会使 EN/UVLO 引脚上的电压更小一些。 因此我想知道805mV 是否也略低于通过测量得到的实际值。
此致
Lei