This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:bq77915的过流放电阻断功能出现问题、无法正常工作。

Guru**** 2384160 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76972, BQ77915, BQ76952
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426143/bq77915-the-problem-of-the-overcurrent-discharge-blocking-function-of-the-bq77915-not-working

器件型号:BQ77915
Thread 中讨论的其他器件: BQ76952、BQ76972

工具与软件:

我们使用 BQ77915设计了一个 PCM。 我们在14S6P 蓄电池模块上安装了 PCM。

我们在制造这种系统时、会并联14S6P 电池模块来提高电池容量。
我们确认、仅14S6P 电池模块的保护操作可正常工作。

但是、当两个14S6P 电池模块并联时、过流放电保护将不起作用。

即使连接三个或四个、也能获得相同的结果。
附了电路图。
我认为 LD 电阻是问题、因此我将470K 更改为1M、但它没有被阻止、当我将其更改为3M 时、它没有被阻止。
请查阅。

我期待您的反馈


.e2e.ti.com/.../14S18_2D00_TI_2D00_PCM_5F00_240912.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seongcheon

    您如何将它们并联? 您有它的方框图吗? 检测电阻两端的电压是多少?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个电池模块的输出并联、形成单个输出。

    每个电池模块的输出作为一个输出并联。
    使用一个电池模块进行测试时、使用示波器测量感应电阻器的两个端子、确认电压在70mV 时切断。
    但当电池模块并联时、检测电阻的两个端子即使超过70mV 也没有切断、甚至栅极电压也没有变为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seongcheon

    是否有任何其他保护措施工作? 原理图看起来正常。

    想要绘制一个小型方框图来显示其连接情况吗?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0525.bq77915-PCM-diagram_5F00_241022.pdf

    您好、Luis

    这是图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seongcheon

    方框图提到 OVP 失败了? 是这样吗? 还是 OCD?

    我看不出这怎么可能导致问题 hmm。。 这是奇数。

    系统是否仅通过其中两个并联的方式工作?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../bq77915-PCM-diagram_5F00_241023.pdf

    您好、Luis。

    这是我的错。
    这是一个 OCD 问题。
    我怀疑这是负载检测问题。
    如果以并联方式连接时应由 OCD 对其进行保护、但在示波器图中显示该保护在中间受阻、然后立即连接。
    我将在测试后连接示波器图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seongcheon

    是的、我认为很可能会这样。 可能是器件存在负载检测问题。

    示波器波形。 我想知道会是什么样的。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis。

    我看到了一篇帖子,询问类似的现象,我的。
    作为测试的结果、在过流放电阻断情况下、放电 FET 应处于开路状态、但放电 FET 再次导通、因为它将并联电池识别为负载。 LD 电压应降至低电平、但由于并联电池、它似乎没有降至低电平。
    我是否必须完全拆下 LD 部件才能并联电池?
    或者有其他方式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C1:SRN-SRP

    C2:放电 FET 栅极电压闸极

    C3:LD 电压

    在过流阻断情况下、LD 电压应上拉至 PACK+、但由于电池并联、因此不上拉并再次下拉、FET 会在1.2ms 后再次导通。
    BQ77915不能在电池模块(14S6P)并联连接的结构中使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seongcheon

    我明白了。 是的、我认为可能会这样。 该部件将认为由于并联电池正在连接充电器。 这可能会导致器件从故障中恢复。

    我不确定是否有办法使用此器件解决它。 其他器件可能能够实现该功能、而不会出现太多问题、例如 BQ76952或 BQ76972。 但这将是不同的设计。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis

    我相信其他用户也会遇到这样的情况:他们将电池与采用 bq77915设计的 PCM 并联。

    我认为这可能会导致致命的问题。

    我非常喜欢 bq77915的功能。

    我希望有一个额外的电路设计可用于 bq77915。

    我认为 TI 有能力做到这一点。

    此致、

    金圣川

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seongcheon

    我会想看看是否有办法使它工作。 但不确定是否有无噪声的解决方案。

    通常、如果有电池并联、则会使用单个 BQ77915。 我真的没有看到很多客户使用更多。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon