Thread 中讨论的其他器件: BQ76952、BQ76972
工具与软件:
我们使用 BQ77915设计了一个 PCM。 我们在14S6P 蓄电池模块上安装了 PCM。
我们在制造这种系统时、会并联14S6P 电池模块来提高电池容量。
我们确认、仅14S6P 电池模块的保护操作可正常工作。
但是、当两个14S6P 电池模块并联时、过流放电保护将不起作用。
即使连接三个或四个、也能获得相同的结果。
附了电路图。
我认为 LD 电阻是问题、因此我将470K 更改为1M、但它没有被阻止、当我将其更改为3M 时、它没有被阻止。
请查阅。
我期待您的反馈