This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:通过 nSTB 禁用功能安全型 CAN PHY?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87745-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432616/lp87745-q1-functional-safety-disable-can-phy-via-nstb

器件型号:LP87745-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1043

工具与软件:

您好!

下图来自 LP87745-Q1的《功能安全手册》修订版 A (2022年11月)。

如果我们使用 nINT 通过 nSTB 禁用 CAN PHY、我会感到困惑、因为 TCAN1043 转换到进入睡眠模式、最终更改为睡眠 模式、INH 引脚进入高阻抗状态。

然后、雷达电源将被禁用、 此 程序是否正确?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。 我不确定在睡眠模式下是否考虑了 TCAN1043用例。 对于这个问题、我会联系我们的功能安全工程师并与您联系。  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的 功能安全工程师是否有任何意见?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉、我还在出差、因此无法跟进这位工程师。 让我在周一跟进、因为我会回来并回复您。  

    BR、

    Ishtiaque

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    在此重申 CAN 功能安全概念、CAN 功能安全概念的主要目的是阻止将质子损坏的数据发送到主模块。 因此、问题的答案是它取决于 PMIC 的 nINT 配置并特定于应用要求。  

    [quote userid="629276" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432616/lp87745-q1-functional-safety-disable-can-phy-via-nstb

    如果我们使用 nINT 通过 nSTB 禁用 CAN PHY、我会感到困惑、因为 TCAN1043 转换到进入睡眠模式、最终更改为睡眠 模式、INH 引脚进入高阻抗状态。

    然后、雷达电源将被禁用、 此 程序是否正确?

    [报价]

    是的、正确、 如果只有 nSTB 被 PMIC 驱动为低电平且 AWR SoC EN 保持高电平(意味着 SoC 侧无操作)、CAN PHY 会进入进入睡眠模式。 在 t_GO_TO_SLEEP 超时之前、SoC 仍然不会执行任何操作来将 EN 驱动为低电平、然后它会进入睡眠模式、并且由于存在外部下拉电阻器、INH 将被拉至低电平。 整个传感器模块都将断电。

    现在、如果您想要恢复、则必须重新启动电源循环、但如果需要恢复、则取决于需要恢复的上下文或用例。 例如、如果在驱动周期期间需要进行恢复、则 SoC 必须在 t_go_to_sleep  超时之前将 EN 拉至低电平、从而使其进入待机模式。  

    我希望这是明确的。  

    此致、

    Ishtiaque