主题中讨论的其他器件: TCAN1043
工具与软件:
您好!
下图来自 LP87745-Q1的《功能安全手册》修订版 A (2022年11月)。
如果我们使用 nINT 通过 nSTB 禁用 CAN PHY、我会感到困惑、因为 TCAN1043 转换到进入睡眠模式、最终更改为睡眠 模式、INH 引脚进入高阻抗状态。
然后、雷达电源将被禁用、 此 程序是否正确?
谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
下图来自 LP87745-Q1的《功能安全手册》修订版 A (2022年11月)。
如果我们使用 nINT 通过 nSTB 禁用 CAN PHY、我会感到困惑、因为 TCAN1043 转换到进入睡眠模式、最终更改为睡眠 模式、INH 引脚进入高阻抗状态。
然后、雷达电源将被禁用、 此 程序是否正确?
谢谢。

您好、Tao、
在此重申 CAN 功能安全概念、CAN 功能安全概念的主要目的是阻止将质子损坏的数据发送到主模块。 因此、问题的答案是它取决于 PMIC 的 nINT 配置并特定于应用要求。
[quote userid="629276" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432616/lp87745-q1-functional-safety-disable-can-phy-via-nstb如果我们使用 nINT 通过 nSTB 禁用 CAN PHY、我会感到困惑、因为 TCAN1043 转换到进入睡眠模式、最终更改为睡眠 模式、INH 引脚进入高阻抗状态。
然后、雷达电源将被禁用、 此 程序是否正确?
[报价]是的、正确、 如果只有 nSTB 被 PMIC 驱动为低电平且 AWR SoC EN 保持高电平(意味着 SoC 侧无操作)、CAN PHY 会进入进入睡眠模式。 在 t_GO_TO_SLEEP 超时之前、SoC 仍然不会执行任何操作来将 EN 驱动为低电平、然后它会进入睡眠模式、并且由于存在外部下拉电阻器、INH 将被拉至低电平。 整个传感器模块都将断电。
现在、如果您想要恢复、则必须重新启动电源循环、但如果需要恢复、则取决于需要恢复的上下文或用例。 例如、如果在驱动周期期间需要进行恢复、则 SoC 必须在 t_go_to_sleep 超时之前将 EN 拉至低电平、从而使其进入待机模式。
我希望这是明确的。
此致、
Ishtiaque