This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435480/bq76952-bq76952

器件型号:BQ76952
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我正在 BMS 中将该器件用于12V 和48V 锂离子电池、但遇到了一些问题。

  • 我们具有外部电池平衡功能、并且顶部和底部电阻器的温度会比其他电阻器高得多。

您可以看到 Cell 1和 Cell 16上的两个电阻器比两者之间的电阻器热得多。 (R131和 R168)。

131 AD

  • 当我们编程短路保护时达到15us (及更短)、12V 电池的系统将检测到问题、并长时间关断 FET、直到其恢复。  当我们对48V 系统进行同样的测试时、 FET 的栅极被拉低、但在大约28ms 后重新开启、我们的软件未检测到这种情况。  有时、在初始短路期间、FET 会多次导通/关断。

我们预计栅极电压和12V 系统一样保持低电平的时间要长得多。

  • 最后、 如果我们将短路电流设置为低于 OCP、是否会出现任何奇怪的行为?  我似乎行为有点变化,但不确定。  

我附上了12V 和48V 型号的电池平衡和 bq76952页面的原理图。 如果你需要更多,乐意提供任何东西。

谢谢!!!

John

e2e.ti.com/.../Cell-Balancing48V.pdfe2e.ti.com/.../BQ76952-12V.pdfe2e.ti.com/.../BQ76952-48V.pdfe2e.ti.com/.../Cell-Balancing-12V.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    请给我一些时间来审阅所有共享的文档。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。 谢谢 Alexis!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    您是否也可以共享.gg 文件、或告诉我您已进行了哪些配置更改?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我不知道.gg 文件是什么!!  "配置更改"一词具体是什么意思?

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    很抱歉那里的混淆。 当您想要将已更改的设置导出到器件时、.gg 文件系指 bqStudio 生成的文件。

    ‘Configuration Changes"是指您在器件中更改/配置的任何设置、例如禁用自主电池平衡、更改任何保护阈值等 有些用户不使用 bqStudio、因此如果您无法专门提供.gg 文件、如果您可以告诉我哪些设置更改为哪些值、这也会有帮助。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    不用担心。 附加的是.gg 文件。

    谢谢!

    John

    .e2e.ti.com/.../BQ76952_5F00_Export_5F00_001.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您共享该文件。 我将看看我是否注意到 其中的任何内容。 关于您已经分享的内容、我还有一些其他问题。
    1. FET 是否  在 CONFIG_UPDATE 模式下关闭?
    2.为什么您分享的波形中的压降为~-40V?
    3.澄清一下,你分享的波形是哪个 FET 的12V 系统?
    4. FET 再次接通后、设置是否也会复位?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    很抱歉耽误你的时间。  我是硬件工程师、软件工程师在远程工作。  以下是您的问题的答案:

    1 -在进入 CONFIG_UPDATE 模式之前、我发送 BQ769x2_reset 命令(0x0012)、用于复位器件。 我可以假设、如果 FET 以某种方式已 导通、大概也会将其关断。 那么、" 在 CONFIG_UPDATE 模式下 FET 是否关闭"? 我认为 CONFIG_UPDATE 命令此时不会直接 关闭 FET、因为我认为当我们尝试对数据存储器设置进行编程时、FET 已经关断。

    问得好。  我们确实在使电池短路、这是一个暴力事件、尤其是对于48V、250A 的电池、因此我确信存在一些瞬变、但我们的预期是 FET 应该在事件发生时保持关闭、但事实并非如此。 此外、接地导线约为6"、因此可能会产生一些噪声耦合。  此外、从 BMS 到我们要将引线短路的位置的电缆实际上是跳线电缆、因此不确定是否出现了反电动势?

    3.波形适用于48V 系统。 正如我提到的、12V 系统工作正常。 我正在对 Q12的栅极进行范围界定。

    4 -在 SCD 事件之后、主机微控制器中没有任何措施会有意复位设置。 如果此问题假设在发生 SCD 事件时 BQ76952是否发生意外复位、同时微控制器不知道数据存储器设置、那么我本来认为我们会在该情况下看到 FET 保持关闭。 但事实并非如此。  

    谢谢!!!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    感谢您回答我的问题!

    我们已经看到、SRP 和 SRN 上的瞬变会使引脚超过其绝对最大额定值、从而导致 AFE 重新启动。 如果器件复位、FET 驱动器也将复位并应关闭、但是、它们随后可能会根据初始化设置很快重新开启。

    您是否介意在示波器上观察 SRP 和 SRN 引脚之间的电压并共享该波形、以更准确地了解器件在此测试期间测量的对象? 发生这种情况时是否也触发 OCP 或任何其他保护?

    此致、
    Alexis