Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO
工具与软件:
您好!
我正在 BMS 中将该器件用于12V 和48V 锂离子电池、但遇到了一些问题。
- 我们具有外部电池平衡功能、并且顶部和底部电阻器的温度会比其他电阻器高得多。

您可以看到 Cell 1和 Cell 16上的两个电阻器比两者之间的电阻器热得多。 (R131和 R168)。
131 AD
- 当我们编程短路保护时达到15us (及更短)、12V 电池的系统将检测到问题、并长时间关断 FET、直到其恢复。 当我们对48V 系统进行同样的测试时、 FET 的栅极被拉低、但在大约28ms 后重新开启、我们的软件未检测到这种情况。 有时、在初始短路期间、FET 会多次导通/关断。

我们预计栅极电压和12V 系统一样保持低电平的时间要长得多。
- 最后、 如果我们将短路电流设置为低于 OCP、是否会出现任何奇怪的行为? 我似乎行为有点变化,但不确定。
我附上了12V 和48V 型号的电池平衡和 bq76952页面的原理图。 如果你需要更多,乐意提供任何东西。
谢谢!!!
John
e2e.ti.com/.../Cell-Balancing48V.pdfe2e.ti.com/.../BQ76952-12V.pdfe2e.ti.com/.../BQ76952-48V.pdfe2e.ti.com/.../Cell-Balancing-12V.pdf