This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:加电异常波形。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54308, TPS54202, TPS54302, TPS62932

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419935/tps54202-power-on-abnormal-waveform

器件型号:TPS54202
主题中讨论的其他器件: TPS54302TPS62932、TPS54308

工具与软件:

嗨、团队:

您能否查看下面 TPS54202的波形、并告诉我为什么会发生这种情况?
输出会增加、如 STEP、开关会停止一段时间。

此致、

Ernest Cho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ernest:

    这是一个中国假期,我们将在假期结束后在10.8回到你。 感谢您的耐心等待!

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    C035是否在板上? 您能否移除 C035并测试其是否起作用?  

    移除 C035时、请在板上保留 C04S 和 C305 (100nF 和10uF 电容)。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 GUI、

    我将要求他们 通过拆下 C035 (C03S) 470uF 进行检查。
    (仅供参考、C04S、C30S 的注释为"附加这些注释以关闭 IC ")

    但是、如果受到 C03S 的影响、是否有不删除 C03S 的任何权变措施?

    此致、
    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否存在客户需要大 Cout 的任何系统问题? 客户的 EE 是什么、负载是什么?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、GUI:

    他们的 EE 是系统空调。 直流/直流转换器用于从逆变器驱动器的18V 电源为15V 电源供电、负载为~1A。
    刚刚移除了470uF 电容器并减少了步进数、但在15V 电压轨的驱动器附近放置了另一个高电容器(100uF、220uF)。
    并且客户表示无法移除输出中的所有高电容器。

    我有两个问题。 这是非常 感谢,如果你审查和提供反馈。

    Q1:我知道 TPS54202具有内部软启动时间、为5ms、但这些波形似乎没有受到软启动的保护。 为什么?

    通过测量  上电期间的波形、可以看到 SW 引脚的"步进"区域 4次。 这是波形及其 在 STEP 上升区域的扩展:  

    -外部电源18V 输入,15V 输出,总输出电容~800uF
    -启用由 MCU 控制
    - C1 : V(OUT ), C2 : V(SW ), C3 :无关这个问题, C5 : I(电感器), Z1~Z5是放大波形


     I (电感峰值): 3.3~3.5A
    -时间(电感器电流峰值持续时间):~1毫秒(看起来像512个周期的间断等待时间)
    -时间(SW 操作区域在一个"步骤"):~2ms
    -时间("步骤"到"步骤"):~35ms

    Q2:这是进入正常操作前的第三个"步骤"。 VIN 降至13V 以下、并在没有开关信号的情况下通过小阶跃增加电压、并且有一些电流。  此症状与 TPS54202是否无关? (是 因为它们的 SMPS 输出恢复操作吗?)


    - SMPS 电源18V 输入(有电流限制), 15V 输出,总输出电容~800uF
    -启用由 MCU 控制
    C1 : V(out ) C2 : V(SW ) C3 : V(in ) C5 : I(电感), Z1~Z5是缩放波形


    谢谢你。
    好的、
    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我会检查并稍后返回给您。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    步骤应与较大的 Cout 相关。  TSS=5ms、这意味着 iL 需要在5ms 内从0到15V 对 dv/dt 充电、即使下一级的负载电流为0、Iout=IC=C*C*C*Cout=800uF*15V/5ms=12A。 iL 将达到峰值电流限制并进入断续模式。

    对于 Vin 波形、客户是测量了靠近 IC Vin 引脚还是靠近 直流电源侧的 Vin?  输入布线上可能存在一些阻抗、因此当降压转换器停止开关时(Iin=0)、输入阻抗上的电压阶跃变为0并且 Vin 上升。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    由于其他问题、我丢失了一点、但是否有这样的上述情况建议可以防止出现该问题? (通过添加一些外部无源器件?)

    请引导我。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    客户是否可以减少输出侧的 Cout? 这样可以防止出现该问题。  否则、客户可能需要选择具有更高输出容量的器件。

    抱歉计算: 正如您所指出的、iC 应该是公式中的2.4A。  

    客户可以更换为 TPS54302、后者与 TPS54202引脚对引脚相同。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更正和添加信息。

    我建议使用它们来减小输出电容、并推荐使用具有 SS (软启动)引脚的新器件(TPS62932/33)。
    我还建议他们评估已向客户发布了 AVL 的 TPS54308 (与 TPS54202、3A FCCM 版本引脚对引脚兼容)。  
    他们在这方面取得了一些进展。

    感谢您的支持。

    此致、
    欧内斯特