Other Parts Discussed in Thread: TPS54308, TPS54202, TPS54302, TPS62932
主题中讨论的其他器件: TPS54302、 TPS62932、TPS54308
工具与软件:
嗨、团队:
您能否查看下面 TPS54202的波形、并告诉我为什么会发生这种情况?
输出会增加、如 STEP、开关会停止一段时间。


此致、
Ernest Cho
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、GUI:
他们的 EE 是系统空调。 直流/直流转换器用于从逆变器驱动器的18V 电源为15V 电源供电、负载为~1A。
刚刚移除了470uF 电容器并减少了步进数、但在15V 电压轨的驱动器附近放置了另一个高电容器(100uF、220uF)。
并且客户表示无法移除输出中的所有高电容器。
我有两个问题。 这是非常 感谢,如果你审查和提供反馈。
Q1:我知道 TPS54202具有内部软启动时间、为5ms、但这些波形似乎没有受到软启动的保护。 为什么?
通过测量 上电期间的波形、可以看到 SW 引脚的"步进"区域 4次。 这是波形及其 在 STEP 上升区域的扩展:
-外部电源18V 输入,15V 输出,总输出电容~800uF
-启用由 MCU 控制
- C1 : V(OUT ), C2 : V(SW ), C3 :无关这个问题, C5 : I(电感器), Z1~Z5是放大波形
I (电感峰值): 3.3~3.5A
-时间(电感器电流峰值持续时间):~1毫秒(看起来像512个周期的间断等待时间)
-时间(SW 操作区域在一个"步骤"):~2ms
-时间("步骤"到"步骤"):~35ms



Q2:这是进入正常操作前的第三个"步骤"。 VIN 降至13V 以下、并在没有开关信号的情况下通过小阶跃增加电压、并且有一些电流。 此症状与 TPS54202是否无关? (是 因为它们的 SMPS 输出恢复操作吗?)
- SMPS 电源18V 输入(有电流限制), 15V 输出,总输出电容~800uF
-启用由 MCU 控制
- C1 : V(out ), C2 : V(SW ), C3 : V(in ), C5 : I(电感), Z1~Z5是缩放波形

谢谢你。
好的、
欧内斯特
你(们)好
步骤应与较大的 Cout 相关。 TSS=5ms、这意味着 iL 需要在5ms 内从0到15V 对 dv/dt 充电、即使下一级的负载电流为0、Iout=IC=C*C*C*Cout=800uF*15V/5ms=12A。 iL 将达到峰值电流限制并进入断续模式。
对于 Vin 波形、客户是测量了靠近 IC Vin 引脚还是靠近 直流电源侧的 Vin? 输入布线上可能存在一些阻抗、因此当降压转换器停止开关时(Iin=0)、输入阻抗上的电压阶跃变为0并且 Vin 上升。
谢谢、此致。