工具与软件:
您好、
我在一个应用中需要使用96V 至192V 的正向电压为不同的 UV LED 灯串供电。 我还需要控制5mA 和50mA 之间的 LED 电流。 TPS92561是否会根据 LED 灯串的正向电压自动调整输出电压? 是否可以使用此器件控制 LED 电流? 输入电压为19V 直流、但我可以根据需要将其升压至120V 直流。
谢谢。
Rene。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Rene:
很抱歉迟到了响应。
[报价 userid="13097" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436181/tps92561-led-driver---output-voltage-and-current-control TPS92561是否自动根据 LED 灯串的正向电压调节输出电压?有。 驱动器会将输出电流调节至设定值。
是否可以使用此器件控制 LED 电流?
有。 可使用 ADJ 引脚来控制 LED 电流。
此致、
Steven
Steven、您好。
感谢您的重播。
我将运行德州仪器(TI)提供的 TPS92561仿真。 我进行了一些修改:我将电阻负载替换为 LED 灯串、更改了 Rsense 电阻器、并在 ADJ 引脚上添加了一个电压源以控制 LED 电流。 当我在 ADJ 引脚上施加1.2V 电压时、流经 LED 的电流几乎为50mA。 是这样吗? 或者、电流是否应该遵循数据表第12页中所述的公式3 (I = Vadj / Rsense)?


仿真文件
e2e.ti.com/.../slvma77 tsc
此致。
Rene。