This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92561:LED 驱动器-输出电压和电流控制

Guru**** 2509745 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436181/tps92561-led-driver---output-voltage-and-current-control

器件型号:TPS92561

工具与软件:

您好、

我在一个应用中需要使用96V 至192V 的正向电压为不同的 UV LED 灯串供电。 我还需要控制5mA 和50mA 之间的 LED 电流。 TPS92561是否会根据 LED 灯串的正向电压自动调整输出电压? 是否可以使用此器件控制 LED 电流? 输入电压为19V 直流、但我可以根据需要将其升压至120V 直流。

谢谢。

Rene。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:

    我们的专家将稍后给您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:

    很抱歉迟到了响应。

    [报价 userid="13097" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436181/tps92561-led-driver---output-voltage-and-current-control TPS92561是否自动根据 LED 灯串的正向电压调节输出电压?

    有。 驱动器会将输出电流调节至设定值。

    是否可以使用此器件控制 LED 电流?

    有。 可使用 ADJ 引脚来控制 LED 电流。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    感谢您的重播。

    我将运行德州仪器(TI)提供的 TPS92561仿真。 我进行了一些修改:我将电阻负载替换为 LED 灯串、更改了 Rsense 电阻器、并在 ADJ 引脚上添加了一个电压源以控制 LED 电流。 当我在 ADJ 引脚上施加1.2V 电压时、流经 LED 的电流几乎为50mA。 是这样吗? 或者、电流是否应该遵循数据表第12页中所述的公式3 (I = Vadj / Rsense)?



    仿真文件

    e2e.ti.com/.../slvma77 tsc

    此致。
    Rene。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:

    很抱歉、但我不熟悉该仿真模型。 让我尝试一下、稍后再回到您的身边。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steven。 我期待着你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:

    请注意、这是 输入电流 可通过数据表中的方程式(3)来计算该  值、I_IN = V_ADJ / R_sense。 我运行您提供的仿真文件、它显示了预期的输入电流。

    LED 电流应使用数据表中的以下公式(5)进行计算。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    感谢您澄清了输入电流。  

    我还有一个问题。 我正在尝试为我的应用计算电感器和输出电容器、但数据表中的公式仅适用于交流输入、对吧? 哪些公式可以用于计算直流输入的 L 和 C?

    此致、

    Rene。