Other Parts Discussed in Thread: LMR23630, LMR51450
主题中讨论的其他器件: LMR51450
工具与软件:
您好!
请查看我们的应用中使用 LMR2363ADDA 的原理图片段:

在我们的应用中、稳压器5V 输出的稳态负载约为1A、完全在稳压器的能力范围内。
在我们设计的第一次迭代中、初始电路板上电将超过电流限制、而 LMR23630将进入"断续模式"。 请参阅示例屏幕截图(5V 电流的青色曲线):

我们能够通过在某些负载开启时进行错开来克服这种行为:

即使采用这种更好的负载管理、我们也会看到两个电流尖峰
- 电路板初始上电:3.65A
- 800ms 后进行微控制器初始化:4.15A
如果我正确地阅读数据表,它会出现这两个电流尖峰,虽然简短超出了电流限制:

从该表中不清楚电流限制是2.9A 还是 4.6A (对于 HSOIC 封装)。 用于确定断续模式的限制是多少?
- 考虑到我们的直流负载完全在稳压器的能力范围内、我们可以在不改变负载来管理这些电流尖峰的情况下怎么做?
- 存在类似电流尖峰的稳压器是否可以正常运行? 看起来我们仍然可能达到电流限值、但可能不会超过64个周期?
替代方案是使用额定电流更高的稳压器、但我们正在尝试探索支持 LMR23630设计的方案。
感谢您的意见!