工具与软件:
大家好、当为 PWM 提供2MHz 频率时、晶体管发热很严重、但电流消耗大致与图中所示相对应。

当 PWM 信号和功率施加到晶体管(VDD - GND)时、即使没有高压主电源(漏极-源极)、也会发生发热。
方案如下所示:

电源原理图:

提供电源(5V)时、消耗电流为60mA。 只要我施加615mA 信号、电流就会增加到615mA、即 PWM/2 = 307mA per 1晶体管。 但是、对于5V、对于12V ~ 5/12 * 307 = 128mA、此电流似乎一切都很好、但会产生很强的发热。
这种行为是否正常、这些晶体管是否需要较大的辐射体?