This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2842AQ:如何调节 MOS 开关的占空比?

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445443/uc2842aq-how-to-adjust-the-duty-ratio-of-the-mos-switch

器件型号:UC2842AQ
Thread 中讨论的其他器件:UC2842

工具与软件:

启用电流电路后、Q2、R20和 R28在5秒内烧断。 R28将爆炸。 我怀疑这可能是由于 MOS 开关的高占空比所致、MOS 先被击穿损坏。 请问我怎样才能减低这个税率、把这个税率维持在50%之内呢? 是 R21和 C16吗?

您能否帮助我分析一下在上电后导致元件烧毁的电路不合理之处

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q2为 VDS = 800V。ID = 9A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否检查变压器是否饱和? 您可以测量 R28的波形以找出答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我认为这应该是由于 MOS UC2842接通时间过长导致变压器初级电压应力过高所致。 Q2被击穿后、R28爆炸。 您知道如何调节 MOS 导通时间的占空比吗?

    增大 C16电容和减小 R21电阻是否可以减小 MOS 导通时间的比例? 保持100kHz 的开关频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    占空比由反馈电路控制。 IC 没有占空比钳位、因此您需要设计出能够在上电或瞬态期间承受占空比的变压器。  

    要将占空比调整为更小、可以通过更改变压器匝数比和更改变压器磁化电感来实现。

    您的设计是采用 DCM 还是 CCM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的详细回答、这让我清楚地了解了调整的方向。 我第一次在使用此功率 IC 模型时遇到困难、但我认为这不会再阻碍我的项目进度。 再次感谢您的指导。
    我们的负载实际上是以1800uF/360v 对一个大型电解电容器充电、直到330v 停止、然后一次释放电容器的储存能量、释放48j 的能量、重复此过程。 此参考是数据表上的标准电路、此电路应该属于 CCM 工作模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UC2842数据表公式16、dmax 与 CCM 中的 NPS 相关、因此您可以调整 NPS 来获得不同的占空比。