Thread 中讨论的其他器件:UC2842
工具与软件:
启用电流电路后、Q2、R20和 R28在5秒内烧断。 R28将爆炸。 我怀疑这可能是由于 MOS 开关的高占空比所致、MOS 先被击穿损坏。 请问我怎样才能减低这个税率、把这个税率维持在50%之内呢? 是 R21和 C16吗?
您能否帮助我分析一下在上电后导致元件烧毁的电路不合理之处
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
非常感谢您的详细回答、这让我清楚地了解了调整的方向。 我第一次在使用此功率 IC 模型时遇到困难、但我认为这不会再阻碍我的项目进度。 再次感谢您的指导。
我们的负载实际上是以1800uF/360v 对一个大型电解电容器充电、直到330v 停止、然后一次释放电容器的储存能量、释放48j 的能量、重复此过程。 此参考是数据表上的标准电路、此电路应该属于 CCM 工作模式。