This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
我们在寻找一个降压/升压稳压器、以满足以下设计要求。 请分享合适的调节器。 我们倾向于通过内部 FET 稳压器来减小解决方案尺寸。 我们无法使用支持四个外部 FET 的稳压器或控制器。
输入电压:9-16V
标称 I/P 电压:12V
输出电压:12V
输出电流:2A
输出功率(最大值):24W
环境温度(max)= 85°C
谢谢!
Mukesh
Mukesh、您好!
请查看 TPS552872-Q1、这是一款完全集成的降压/升压转换器、无需外部 FET。
BRS、
布莱斯
你好、Bryce、
你好!
感谢您的建议。
TPS552872、TPS552882和 TPS552892之间有何差异? 他们都看起来差不多与我相似。
是否有任何具体的原因建议使用 TPS552872-Q1? 为什么它在 WEBENCH 中不可用?
与从数据表的图表推断出的值相比、效率是否会下降?
我认为如果效率下降、在85°C 环境下结温(Tj)将超过150°C。
谢谢!
Mukesh
你好、Bryce、
您能否共享 TPS552892EVM 的设计文件?
谢谢!
Mukesh
Mukesh、您好!
很抱歉这么晚才回复。
1. TPS552872、TPS552892和 TPS552882的电流限制不同、分别为4A、8A 和16A。 TPS552872和 TPS552892是集成了四个 MOSFET 的完全集成式降压/升压转换器、而 TPS552882需要两个外部 MOSFET。
2.强烈建议分离 PGND 和 AGND、因为内部控制电路以 AGND 为基准、如果不分离、则会与开关噪声耦合、从而导致某些特性误工作。
3.是的、ENABLE 为低电平、输出为零。
4.否、CDC 是可选的。 但如果未使用输出电流限制、ISP 和 ISN 需要直接与 Vout 连接。
此致、
布莱斯
你好、Bryce、
你好!
感谢您的澄清。
您能否也澄清以下问题?
与从数据表中的图表推断出的值相比、效率是否会下降?
您能否分享 TPS552892EVM 的设计文件?
您能否分享针对 TPS552872-Q1更新的计算表(未加密)? 如果不在论坛上、可以通过电子邮件发送吗? [报价]此致、
Mukesh
Mukesh、您好!
[报价 userid="569892" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446173/tps552892-q1-b-b-regulator-with-internal-fet-for-conversion-of-9-16v-i-p-to-2a-12v-o-p/5553429 #5553429"]与从数据表的图表推断出的值相比、效率是否会下降?
您能否共享 TPS552892EVM 的设计文件?
[报价]您能否共享 TPS552872-Q1的计算表(未加密)更新? 如果不在论坛上、可以通过电子邮件发送吗?
1.是的,对于85C Ta,效率会下降更多。 但在此功率级别下、我认为该器件可以在 Ta=85C 下运行。
2.请添加我的朋友,以便我可以通过消息分享您的文件。
3.请联系 TI FAE 以获取该未加密文件、这需要与 TI 签订保密协议。
BRS、
布莱斯
你好、Bryce、
祝您愉快、感谢您的支持。